Schmalz

Mieux que l'original

Müller Manufaktur remplace progressivement les dispositifs de bridage d'origine de ses machines du fabricant italien SCM par les blocs de bridage par le vide Schmalz VCBL-S6. Non seulement ils réduisent les temps d'équipement et sont moins chers à l'achat, mais ils offrent également des forces de préhension plus élevées.

Les blocs de bridage par le vide VCBL-S6 de Schmalz ont considérablement amélioré les processus chez le fabricant de meubles Müller Manufaktur.

La société Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, fondée en 1930, opère dans le secteur haut de gamme du travail du bois. L'entreprise, dont le siège se trouve à Bad Rippoldsau, dans le Bade-Wurtemberg, développe du mobilier de bureau individuel pour des entreprises de renom. Le portefeuille comprend des tables de conférence, des panneaux latéraux et hauts, des postes de travail, des modules d'armoires et des comptoirs d'accueil. Les clients sont des entreprises industrielles et de services, des banques, des avocats, des conseillers fiscaux et des compagnies d'assurance. Müller Manufaktur équipe également des établissements d'enseignement et de recherche ainsi que des ambassades allemandes dans le monde entier. Dans l'entreprise moderne située près de Freudenstadt, douze employés partagent l'amour du bois à la perfection - et acquièrent également une forte présence internationale avec leurs produits exclusifs.

Afin de produire des meubles de haute qualité avec précision et peu de rebuts, l'entreprise utilise, entre autres, des centres d'usinage CNC modernes du fabricant italien SCM. La Morbidelli m200 est utilisée pour produire des pièces plates telles que des plateaux de table ou des plans de travail en petits lots ou en production unique. Les machines peuvent usiner les pièces brutes sur cinq côtés, avec des forces latérales élevées que le système de serrage doit serrer en toute sécurité malgré les surfaces rugueuses ou les contours courbes. Le fabricant de meubles n'était pas entièrement satisfait des bloc de bridage par le vide de SCM utilisées jusqu'à présent. "En termes de stabilité, ils sont comparables. Cependant, si les blocs de bridage par le vide SCM sont endommagés, le remplacement de la lèvre d'étanchéité est très difficile car nous ne pouvons les démonter qu'avec un tournevis à fente et beaucoup de dextérité ", décrit Michael Spinner, menuisier chez Müller Manufaktur Möbelbau GmbH et opérateur de machine. "Ce faisant, on risque d'endommager encore plus la ventouse". De plus, les menuisiers doivent réajuster plusieurs fois la lèvre d'étanchéité jusqu'à ce qu'elle s'adapte précisément. L'aspect financier était également une épine dans le pied du menuisier : les blocs de bridage par le vide d'origine sont chers.

Adapté à SCM

Dans ce contexte, Müller Manufaktur a accepté avec plaisir la proposition du spécialiste du vide J. Schmalz GmbH de tester ses blocs de bridage par le vide nouvellement développés du type VCBL-S6. "Nous avons précisément adapté le nouveau système de serrage aux consoles des machines SCM", décrit Matthias Schmider, chef de produit chez Schmalz. Un corps principal robuste en plastique renforcé de fibres de verre supporte la ventouse plate avec membrane soit directement, soit en étant équipé d'une ventouse élévatrice. L'opérateur de la machine peut simplement fixer celle-ci en production par incréments de 15 degrés à l'aide d'un levier de serrage. La valve de détection permet aux ventouses non utilisées de rester sur la machine. "Cela réduit également l'effort de réglage", souligne M. Schmider.

La ventouse plate protège le bloc de bridage par le vide des copeaux pénétrants grâce à un diaphragme. La pièce en élastomère assure une étanchéité optimale et peut être remplacée rapidement et sans outil en cas d'usure. Pour éviter les erreurs lors de la commande de pièces de rechange, Schmalz a équipé le bloc de bridage par le vide VCBL-S6 d'une étiquette NFC (Near Field Communication). Lorsque l'utilisateur pose son smartphone sur le dispositif de serrage, il voit toutes les données pertinentes du produit directement dans l'application Schmalz ControlRoom.

Tient parfaitement

Les blocs de bridage par le vide de Schmalz sont utilisés chez Müller Manufaktur depuis juin 2021 et donnent des résultats convaincants. "La force de préhension est supérieure de 20 % par rapport à l'original SCM, tandis que la stabilité est comparable", décrit Hermann. L'entreprise bénéficie également de temps de préparation réduits : les charpentiers peuvent régler rapidement le bloc de bridage par le vide rotatif et remplacer les ventouses plates endommagées facilement et sans outils. Les forces de préhension élevées ont considérablement amélioré la fiabilité du processus à des vitesses de déplacement et des profondeurs de coupe élevées. Par rapport à l'original, la tolérance de hauteur sur Schmalz est plus précise sur le plan dimensionnel, souligne le maître charpentier fier de la Forêt-Noire, comme se présente le PDG sur les médias sociaux. L'opération mixte entre SCM et la ventouse Schmalz fonctionne également sans problème, ajoute-t-il. C'est important car Michael Spinner veut d'abord épuiser le stock standard de produits SCM, avant de faire installer progressivement la variante VCBL-S6. Entre-temps, l'objectif ultérieur est clairement défini : "Nous allons progressivement passer entièrement à la solution de Schmalz."

Depuis le projet pilote chez Müller Manufaktur, des contacts réguliers avec Schmalz se sont développés. "Nous sommes désormais l'interlocuteur direct lorsqu'il s'agit de nouveaux projets ou de retours d'informations du terrain. Les deux parties en profitent", souligne Markus Hermann, directeur général, qui a été étroitement associé au projet. Il donne de bonnes notes à la coopération pendant la phase de projet : "Tout s'est toujours bien passé, et Schmalz a toujours tenu compte des différentes charges de travail de notre menuiserie lors de la planification."

La ventouse peut être fixée dans le support par incréments de 15 degrés sans outils à l'aide des leviers de blocage orange.

Temps de mise en place réduit : Le réglage des blocs de bridage par le vide rotatifs et le changement de la plaque d'aspiration sont rapides, faciles et sans outils pour le menuisier Michael Spinner.

Markus Hermann (à gauche), directeur général de Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, avec Matthias Schmider, chef de produit chez Schmalz.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier