Meglio dell'originale
I blocchi di aspirazione VCBL-S6 di Schmalz hanno migliorato significativamente i processi del produttore di mobili Müller Manufaktur.
Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, fondata nel 1930, opera nel settore premium della lavorazione del legno. L'azienda, con sede a Bad Rippoldsau nel Baden-Württemberg, sviluppa mobili per ufficio personalizzati per aziende rinomate. Il portafoglio comprende tavoli da conferenza, lavagne laterali e alte, postazioni di lavoro, moduli per armadi e banconi per reception. I clienti sono aziende industriali e di servizi, banche, avvocati, consulenti fiscali e compagnie assicurative. La Müller Manufaktur fornisce anche attrezzature a istituti scolastici e di ricerca, nonché alle ambasciate tedesche in tutto il mondo. Nella moderna azienda nei pressi di Freudenstadt, dodici dipendenti condividono l'amore per il legno e la perfezione, ottenendo anche una forte presenza internazionale con i loro prodotti esclusivi.
Per produrre mobili di alta qualità in modo preciso e con scarti ridotti, l'azienda utilizza, tra l'altro, moderni centri di lavoro CNC del produttore italiano SCM. La Morbidelli m200 viene utilizzata per produrre pezzi piatti come piani di tavoli o superfici di lavoro in piccoli lotti o in produzioni singole. Le macchine possono lavorare i pezzi grezzi da cinque lati, con elevate forze laterali che il sistema di bloccaggio deve bloccare in modo sicuro nonostante le superfici ruvide o i contorni curvi. Il produttore di mobili non era del tutto soddisfatto delle ventose per blocchi di aspirazione originali di SCM utilizzate finora. "In termini di stabilità, sono paragonabili. Tuttavia, se i blocchi di aspirazione SCM sono danneggiati, la sostituzione del labbro di tenuta è molto difficile perché possiamo smontarli solo con un cacciavite a taglio e molta destrezza", descrive Michael Spinner, falegname di Müller Manufaktur Möbelbau GmbH e operatore di macchina. "Così facendo, si rischia di danneggiare ulteriormente la ventosa". Inoltre, i falegnami devono regolare più volte il labbro di tenuta finché non si adatta con precisione. Anche l'aspetto finanziario era una spina nel fianco del carpentiere: i blocchi di aspirazione originali sono costosi.
Adattato a SCM
In questo contesto, Müller Manufaktur ha accettato volentieri l'offerta dello specialista del vuoto J. Schmalz GmbH di testare i suoi blocchi di aspirazione di nuova concezione del tipo VCBL-S6. "Abbiamo adattato con precisione il nuovo sistema di bloccaggio alle console delle macchine SCM", descrive Matthias Schmider, Product Manager di Schmalz. Un robusto corpo principale in plastica rinforzata con fibra di vetro supporta la piastra di aspirazione con diaframma direttamente o è dotato di una ventosa elevabile. L'operatore della macchina può semplicemente fissarla in produzione in incrementi di 15 gradi con una leva di serraggio. La valvola di rilevamento consente alle ventose non utilizzate di rimanere sulla macchina. "In questo modo si riduce anche il lavoro di configurazione", sottolinea Schmider.
La piastra di aspirazione protegge il blocco di aspirazione dalla penetrazione dei trucioli con un diaframma. La parte in elastomero garantisce una tenuta ottimale e può essere sostituita rapidamente e senza attrezzi quando è usurata. Per evitare errori nell'ordinazione dei ricambi, Schmalz ha dotato il blocco di aspirazione VCBL-S6 di un tag NFC (Near Field Communication). Quando l'utente appoggia il proprio smartphone sul dispositivo di bloccaggio, vede tutti i dati rilevanti del prodotto direttamente nell'app Schmalz ControlRoom.
Tenuta perfetta
I blocchi di aspirazione di Schmalz sono in uso alla Müller Manufaktur dal giugno 2021 e danno risultati convincenti. "La forza di tenuta è superiore del 20% rispetto all'originale SCM, mentre la stabilità è paragonabile", descrive Hermann. L'azienda beneficia anche di tempi di allestimento ridotti: i carpentieri possono regolare rapidamente il blocco di aspirazione rotante e sostituire le piastre di aspirazione danneggiate in modo semplice e senza attrezzi. Le elevate forze di tenuta hanno migliorato significativamente l'affidabilità del processo ad alte velocità di avanzamento e profondità di taglio. Rispetto all'originale, la tolleranza in altezza di Schmalz è più precisa dal punto di vista dimensionale, sottolinea il maestro carpentiere della Foresta Nera, come si presenta il CEO sui social media. Anche il funzionamento misto tra SCM e ventosa Schmalz funziona senza problemi, aggiunge. Questo è importante perché Michael Spinner vuole prima esaurire le scorte standard di prodotti SCM, prima di installare gradualmente la variante VCBL-S6. Nel frattempo, l'ulteriore obiettivo è chiaramente definito: "Passeremo gradualmente e completamente alla soluzione di Schmalz".
Dopo il progetto pilota presso Müller Manufaktur, si è sviluppato un contatto regolare con Schmalz. "Ora siamo il contatto diretto quando si tratta di nuovi progetti o di feedback dal campo. Entrambe le parti ne traggono vantaggio", sottolinea l'amministratore delegato Markus Hermann, che ha partecipato da vicino al progetto. Egli attribuisce buoni voti alla cooperazione durante la fase di progetto: "È sempre filato tutto liscio e Schmalz ha sempre tenuto conto dei diversi carichi di lavoro della nostra carpenteria al momento della programmazione".
La ventosa può essere fissata nel supporto con incrementi di 15 gradi senza l'ausilio di attrezzi grazie alle leve di bloccaggio arancioni.
Tempi di allestimento ridotti: La regolazione dei blocchi di aspirazione rotanti e la sostituzione della piastra di aspirazione sono rapide, facili e senza attrezzi per il falegname Michael Spinner.
Markus Hermann (a sinistra), amministratore delegato di Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, con Matthias Schmider, Product Manager di Schmalz.
Contatto con la stampa
Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.