Orijinalinden daha iyi
Schmalz'ın VCBL-S6 vakum blokları, mobilya imalatçısı Müller Manufaktur'daki süreçleri önemli ölçüde iyileştirmiştir.
1930 yılında kurulan Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, birinci sınıf ağaç işleme sektöründe faaliyet göstermektedir. Baden-Württemberg'deki Bad Rippoldsau'da bulunan şirket, tanınmış şirketler için bireysel ofis mobilyaları geliştirmektedir. Portföy, konferans masaları, konsol ve büfeler, iş istasyonları, dolap modülleri ve resepsiyon bankoları içerir. Müşteriler, sanayi ve hizmet şirketleri, bankalar, avukatlar, vergi danışmanları ve sigorta şirketleridir. Müller Manufaktur ayrıca eğitim ve araştırma kurumlarının yanı sıra dünya çapındaki Alman büyükelçiliklerini de teçhiz etmektedir. Freudenstadt yakınlarındaki modern şirketteki on iki çalışan mükemmel bir ağaç sevgisi paylaşırken ayrıca özel ürünleriyle de güçlü bir uluslararası varlık kazanıyorlar.
Yüksek kaliteli mobilya parçalarını hassas ölçülerde ve düşük talaş miktarı ile üretmek amacıyla, şirket, İtalyan üretici SCM'nin modern CNC işleme merkezlerini kullanmaktadır. Morbidelli m200, küçük partiler halinde veya özel üretim olarak masa üstü veya çalışma yüzeyleri gibi düz iş parçaları üretmek için kullanılmaktadır. Makineler, pürüzlü yüzeylere veya kavisli konturlara rağmen vakumlu bağlama sisteminin güvenle sıkıştırdığı yanal kuvvetlerle iş parçalarını beş taraftan işleyebilir. Mobilya imalatçısı, bugüne kadar kullanılan SCM'nin orijinal vakum bloğu vantuz kapaklarından tamamen memnun değildi. "Stabilite açısından, mukayese edilebilirler. Bununla birlikte, SCM vakum blokları hasar görürse, keçe ağzını değiştirmek çok zordur çünkü bunları yalnızca düz bir tornavida ve çok fazla el becerisi ile sökebiliriz," diye açıklıyor Müller Manufaktur Möbelbau GmbH’de marangoz ve makine operatörü olan Michael Spinner. "Bunu yaparken, vantuz kapağına daha fazla zarar verme riski vardır." Ayrıca, marangozlar keçe ağzını tam olarak oturana kadar birkaç kez yeniden ayarlamak zorundadır. Ayrıca mali açıdan da marangoz açısından can sıkıcıydı zira orijinal vakum blokları maliyetlidir.
SCM'ye uyarlanmıştır
Bu bağlamda Müller Manufaktur, vakum uzmanı J. Schmalz GmbH'nin yeni geliştirdiği VCBL-S6 tipi vakum bloklarını test etme teklifini memnuniyetle kabul etmiştir. Schmalz Ürün Müdürü Matthias Schmider, "Yeni vakumlu bağlama sistemini tam olarak SCM makinelerinin konsollarına uyarladık" diye açıklıyor. Cam elyaflı plastikten mamül sağlam bir ana gövde vakum plakasını diyafram yardımıyla veya vakum bloklarıyla destekler . Makine operatörü, bunu üretimde bir sıkıştırma koluyla 15 derecelik artışlarla kolayca düzeltebilir. Algılama valfi, kullanılmayan vakum bloklarının kaçak yapmalarını engeller. Schmider, "Bu aynı zamanda montaj süresini de azaltır" diye vurguluyor konuşmasında.
Vantuz plakası, vakum bloğunu işleme esnasında oluşan talaştan korur. Elastomer kısım, optimum sızdırmazlık sağlar ve aşındığında hızlı bir şekilde ve alet kullanmadan değişim imkanı sağlar. Yedek parça siparişi verirken hataları önlemek için Schmalz, VCBL-S6 vakum bloğunu bir NFC etiketi (Yakın Alan İletişimi) ile donatmıştır. Kullanıcı akıllı telefonunu bağlama cihazına yerleştirdiğinde, ilgili tüm ürün verilerini doğrudan Schmalz ControlRoom uygulaması üzerinde görebilir.
Mükemmel tutar
Schmalz'ın vakum blokları, Haziran 2021'den beri Müller Manufaktur’da kullanılmakta olup memnun edici sonuçlar vermektedir. Hermann, "Tutma kuvveti orijinal SCM'ye oranla yüzde 20 daha yüksektir, stabilite ise mukayese edilebilir," diye açıklıyor Hermann. Şirket ayrıca azaltılmış montaj sürelerinden de yararlanıyor: marangozlar, döner vakum bloğunu hızlı bir şekilde ayarlayabilir ve hasarlı vantuz plakalarını kolayca ve alet kullanmadan değiştirebiliyorlar. Yüksek tutma kuvvetleri, yüksek ilerleme hızlarında ve kesme derinliklerinde proses güvenilirliğini önemli ölçüde iyileştirmiştir. CEO sosyal medyada kendini tanıtırken, orijinaliyle mukayese edildiğinde, Schmalz'da yükseklik toleranslarının boyutsal olarak daha doğru olduğunu Black Forest ustabaşı vurguluyor. Ayrıca SCM ve Schmalz vantuzlarının birbiri arasında da sorunsuz bir şekilde çalıştığını ekliyor.
Bu husus oldukça önemli çünkü Michael Spinner, kademeli olarak VCBL-S6 varyantını monte etmeden önce SCM ürün stoğunu tüketmek istemektedir.
Sonraki hedef ise açıkça tanımlanmıştır: "Kademeli olarak tamamen Schmalz'ın çözümlerine geçiş yapacağız."
Müller Manufaktur’daki pilot projeden bu yana, Schmalz ile düzenli bir iletişim gelişmiştir. "Yeni projeler veya sahadan bir geri bildirim söz konusu olduğunda, artık doğrudan muhatabız. Bundan her iki taraf da fayda sağlıyor” diyor projede yakından yer almış olan Genel Müdür Markus Hermann. Proje aşamasındaki işbirliğine de iyi not veriyor: "Süreç hep sorunsuz ilerlemiş ve Schmalz, planlama yaparken marangozluğumuzun farklı iş yüklerini her zaman hesaba katmıştır."
Vantuz, turuncu sıkıştırma kolları sayesinde 15 derecelik artışlarla alet kullanmaksızın taşıyıcı sisteme sabitlenebilir.
Kısa kurulum süreleri: Döner vakum bloklarını ayarlamak ve vakum plakasını değiştirmek, marangoz Michael Spinner için hızlı, kolay ve alet kullanılmadan yapılabilmektedir.
Müller Manufaktur Möbelbau GmbH Genel Müdürü Markus Hermann (solda), Schmalz Ürün Müdürü Matthias Schmider ile birlikte.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.