Schmalz

Mejor que el original

Müller Manufaktur está sustituyendo gradualmente los equipos de fijación originales de sus máquinas del fabricante italiano SCM por las nuevas ventosas de bloque VCBL-S6 de Schmalz. No sólo reducen los tiempos de preparación y son más económicas, sino que también ofrecen mayores fuerzas de retención.

Las ventosas de bloque VCBL-S6 de Schmalz han mejorado notablemente los procesos del fabricante de muebles Müller Manufaktur.

Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, fundada en 1930, opera en el sector premium de la carpintería. La empresa, con sede en Bad Rippoldsau (Baden-Wurtemberg), desarrolla mobiliario de oficina individual para empresas de renombre. La cartera de productos incluye mesas de conferencia, tableros auxiliares y altos, puestos de trabajo, módulos de armarios y mostradores de recepción. Sus clientes son empresas industriales y de servicios, bancos, abogados, asesores fiscales y compañías de seguros. Müller Manufaktur también equipa instituciones educativas y de investigación, así como embajadas alemanas en todo el mundo. En la moderna empresa situada cerca de Freudenstadt, doce empleados comparten el amor por la madera a la perfección y consiguen una fuerte presencia internacional con sus exclusivos productos.

Para producir los muebles de alta calidad con precisión y poco desperdicio, la empresa utiliza, entre otras cosas, modernos centros de mecanizado CNC del fabricante italiano SCM. El Morbidelli m200 se utiliza para fabricar piezas planas como tableros de mesa o superficies de trabajo en lotes pequeños o producciones únicas. Las máquinas pueden mecanizar las piezas en bruto por cinco lados, con grandes fuerzas laterales que el sistema de fijación debe sujetar con seguridad a pesar de las superficies rugosas o los contornos curvos. El fabricante de muebles no estaba del todo satisfecho con las ventosas de bloque de SCM utilizadas hasta la fecha. "En términos de estabilidad, son comparables. Sin embargo, si las ventosas de bloque SCM están dañadas, sustituir el labio hermetizante es muy difícil porque sólo podemos desmontarlas con un destornillador de ranura y mucha destreza", describe Michael Spinner, carpintero de Müller Manufaktur Möbelbau GmbH y operario de máquinas. "Al hacerlo, se corre el riesgo de dañar aún más la ventosa". Además, los carpinteros tienen que reajustar el labio hermetizante varias veces hasta que encaje con precisión. El aspecto económico también era una espina clavada para los carpinteros: las ventosas de bloque originales son caras.

Adaptadas a SCM

En este contexto, Müller Manufaktur aceptó gustosamente la oferta del especialista en técnica de vacío J. Schmalz GmbH para probar sus ventosas de bloque de nuevo desarrollo del tipo VCBL-S6. "Hemos adaptado con precisión el nuevo sistema de fijación a las consolas de las máquinas SCM", describe Matthias Schmider, jefe de producto de Schmalz. Un robusto cuerpo principal de plástico reforzado con fibra de vidrio soporta la placa de ventosas con membrana directamente o está equipada con una ventosa elevadora. El maquinista puede fijarla fácilmente en la producción en incrementos de 15 grados con una palanca de sujeción. La válvula sensora permite que las ventosas no utilizadas permanezcan en la máquina. "Esto también reduce el esfuerzo de preparación", subraya Schmider.

La placa de ventosa protege la ventosa de bloque penetrantes con una membrana. La pieza de elastómero proporciona una estanqueidad óptima y puede sustituirse rápidamente y sin herramientas cuando está desgastada. Para evitar errores en el pedido de piezas de repuesto, Schmalz ha equipado la ventosa de bloque VCBL-S6 con una etiqueta NFC (Near Field Communication). Cuando el usuario coloca su smartphone sobre la ventosa, ve todos los datos relevantes del producto directamente en la app ControlRoom de Schmalz.

Sujeción perfecta

Las ventosas de bloque de Schmalz se utilizan en Müller Manufaktur desde junio de 2021 y ofrecen resultados convincentes. "La fuerza de sujeción es un 20 por ciento mayor en comparación con el original SCM, mientras que la estabilidad es comparable", describe Hermann. La empresa también se beneficia de tiempos de preparación reducidos: los carpinteros pueden ajustar rápidamente la ventosas de bloque giratorio y reemplazar las placas de succión dañadas fácilmente y sin herramientas. Las elevadas fuerzas de retención han mejorado notablemente la seguridad del proceso a altas velocidades de avance y profundidades de corte. En comparación con el original, la tolerancia de altura en Schmalz es dimensionalmente más precisa, subraya el maestro carpintero orgulloso de la Selva Negra, como se presenta el CEO en las redes sociales. El funcionamiento mixto entre SCM y la ventosa de Schmalz también funciona sin problemas, añade. Esto es importante porque Michael Spinner quiere agotar primero las existencias estándar del producto SCM, antes de hacer instalar gradualmente la variante VCBL-S6. Mientras tanto, el objetivo ulterior está claramente definido: "Poco a poco cambiaremos completamente a la solución de Schmalz".

Desde el proyecto piloto en Müller Manufaktur se ha desarrollado un contacto regular con Schmalz. "Ahora somos el contacto directo cuando se trata de nuevos proyectos o de información sobre el terreno. Ambas partes nos beneficiamos de ello", subraya el gerente Markus Hermann, que participó estrechamente en el proyecto. Valora positivamente la cooperación durante la fase de proyecto: "Siempre ha ido sobre ruedas, y Schmalz siempre ha tenido en cuenta las diferentes cargas de trabajo de nuestra carpintería a la hora de programar".

La ventosa puede fijarse en el soporte en pasos de 15 grados sin herramientas mediante las palancas de fijación de color naranja.

Tiempos de preparación cortos: Para el carpintero Michael Spinner, el ajuste de las placas de ventosas y el cambio de la placa de ventosa son rápidos, sencillos y no requieren herramientas.

Markus Hermann (izquierda), gerente de Müller Manufaktur Möbelbau GmbH, con Matthias Schmider, jefe de producto de Schmalz.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta