Schmalz

Manipulation manuelle • Énergie éolique • Plastique renforcé de fibres de verre • Palonniers à ventouses

Palonnier à ventouses VacuMaster pour le levage de coques de pales de rotor d'installations éoliennes

Pour ce nouveau type de production, l'accent a été mis sur une optimisation des processus requérant peu de travail des équipes. C'est pourquoi un palonnier à ventouses de la société Schmalz a été sélectionné. Le palonnier à ventouses VacuMaster permet ainsi d'optimiser les processus de démoulage, de transport et d'insertion des pièces. L'appareil de levage est équipé de 44 ventouses qui saisissent la pièce de manière délicate et exacte. Afin d'orienter et de positionner la pièce, les ventouses peuvent être réglées en hauteur jusqu'à 1 100 mm à l'aide d'un guidage linéaire. Les traverses transversales du dispositif de levage permettent d'orienter les ventouses par rapport à la largeur de la pièce. Deux circuits de vide redondants garantissent un maintien sûr pendant tout le processus de manipulation. Notre client est très satisfait de ce palonnier à ventouses en raison de ses temps d'exécution courts, de sa grande disponibilité et d'un taux d'erreurs minimal.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier