Schmalz

Manual handling • Wind energy • GRP components

풍력 터빈용 로터 블레이드 쉘을 리프팅하기 위한 진공 리프팅 장치 VacuMaster

로터 블레이드의 제조 공정에서 성형 부품은 개별 스테이션 간에 운송되어야 합니다. 성형 부품의 무게는 약 6톤이고 크기는 57m x 1.5m(길이 x 너비)입니다. 공작물은 두께가 10mm에서 40mm 사이에 불과하기 때문에 매우 민감하고 불안정합니다. 성형 부품은 유리 섬유 강화 플라스틱으로 만들어집니다. 새로운 생산의 경우 더 적은 인력으로 단순화되고 린 프로세스에 중점을 두었습니다. 이러한 이유로 Schmalz의 진공 리프팅 장치가 선택되었습니다. 진공 리프팅 장치 VacuMaster를 사용하여 탈형 프로세스, 운송 및 삽입이 생산적이고 안전하게 설계되었습니다. 리프팅 장치에는 44개의 흡입 컵이 장착되어 있어 공작물을 윤곽에 맞게 부드럽게 잡아줍니다. 공작물을 정렬하고 위치를 지정하기 위해 선형 가이드를 사용하여 흡입 컵의 높이를 최대 1,100mm까지 조정할 수 있습니다. 흡입 컵은 리프팅 장치의 가로대를 사용하여 작업물의 너비에 맞춰 정렬할 수 있습니다. 2개의 이중화된 진공 회로는 전체 처리 과정에서 안전한 고정을 보장합니다. 고객은 처리 시간이 짧고 가용성이 높으며 오류율이 최소화된 진공 리프팅 장치에 대해 매우 만족하고 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.