Questions fréquemment posées (FAQ) - IO-Link
Qu’est-ce que « l’IO-Link » ?
L’IO-Link est un standard de communication point à point utilisé en automation. Il permet une communication en continu depuis les capteurs ou les actionneurs vers la commande de niveau supérieur (API) et également vers la commande directrice. Le dispositif de terrain intelligent transfère des données sur son état, sa consommation en énergie et le processus via cette interface. Les paramètres peuvent être modifiés au niveau de la commande et appliqués au produit.
Comment un dispositif de terrain intelligent est-il connecté à l’installation via IO-Link ?
La connexion IO-Link raccorde le dispositif de terrain intelligent à l’installation et lui fournit du courant électrique. Le dispositif est connecté à ce qu’on appelle le « master IO-link » par un câble IO-Link, et est ainsi inséré dans la commande. Le besoin de câblage d’une installation s’en retrouve donc considérablement réduit. Le paramétrage des dispositifs est enregistré dans le système d’automatisation supérieur. En cas de remplacement d’un dispositif de terrain, les paramètres existants peuvent rapidement être transférés par l’IO-Link.
Le master IO-link et le dispositif de terrain sont connectés par un câble non blindé à 3 brins, mesurant 20 m maximum.
Qu’est-ce qu’un « master IO-link » ?
Une installation peut se composer de plusieurs dispositifs IO-Link. Chaque dispositif est raccordé au master IO-link. Le master est l’interface vers la commande supérieure et gère la communication avec les dispositifs IO-Link raccordés.
Où sont stockées les données ?
Les données peuvent être stockées dans des clouds externes ou internes à l’entreprise.
Quelle est la différence entre le standard IO-Link et l’Ethernet ?
Tant l’IO-Link que l’Ethernet industriel permettent une communication continue depuis les capteurs et actionneurs vers la commande de niveau supérieur (API)et également vers la commande directrice.
L’iO-Link est un standard de communication point à point, tandis que l’Ethernet est basé sur un système de bus. L’Ethernet permet à plusieurs utilisateurs de communiquer directement entre eux, sans avoir besoin de master IO-link additionnel, ce qui serait le cas avec l’IO-Link.
Qu’est-ce que « l’IODD » ?
« L’IODD », ou « IO Device Description », contient des informations d’identification et des données de processus et de dispositif des capteurs et actionneurs munis d’une interface IO-Link. L’IODD se compose d’un ficher principal ainsi que de divers fichiers d’images.
Où puis-je trouver l’IODD ?
Pour les dispositifs intelligents Schmalz, vous trouverez l’IODD dans notre boutique en ligne. Cherchez d’abord la page de l’article concerné grâce à son numéro de référence ou à sa dénomination. Vous trouverez l’IODD ainsi que la notice d‘utilisation dans l’onglet « documentation ».
Qu’est-ce qu’un module fonctionnel ?
Schmalz propose, pour ses dispositifs intelligents, des modules fonctionnels à télécharger. Ces modules vous permettront d’intégrer ces dispositifs à différents systèmes de commande rapidement, et cela nécessitera peu d’adaptations manuelles. Les modules fonctionnels pour les dispositifs IO-Link facilitent la communication avec l’API, grâce à la mise à disposition de paramètres relatifs aux dispositifs et aux processus.
Où puis-je trouver les modules fonctionnels ?
Vous trouverez les modules fonctionnels sur la page du produit correspondant dans notre boutique en ligne. Cherchez d’abord la page de l’article concerné grâce à son numéro de référence ou à sa dénomination. Vous trouverez les modules fonctionnels ainsi que la notice d’utilisation dans l’onglet « documentation ».