Schmalz

Manipulation automatique • Bois • Panneaux de bois • Systèmes de préhension de surface FXP

Système de préhension de surface par le vide FXC pour le chargement de pièces en bois sur une machine CNC

Des découpes de contreplaqué doivent être saisies et déplacées lors du traitement ultérieur dans une machine CNC. En raison des différentes dimensions et des différents poids des pièces en bois, cette tâche exige une grande flexibilité du système de préhension.

Le système de préhension de surface par le vide FXC équipé de ventouses à emboîtement séduit par son haut niveau de précision. Grâce à leurs excellentes propriétés d'étanchéité, les ventouses à emboîtement contribuent à réduire la consommation d'énergie. De plus, elles peuvent être montées et démontées facilement et rapidement, ce qui minimise l'entretien. L'éjecteur insérable intégré offre la possibilité d'une construction compacte. L'utilisation d'un module équipé de vannes du type SVKW permet la manipulation de pièces poreuses et rugueuses ainsi qu'un soufflage rapide et des temps de cycle courts garantissant des vitesses de production élevées.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier