Sollevatori tubo a vuoto
- Spostare pezzi fino a 300 kg in modo rapido ed efficiente
- Unità di sollevamento, unità di comando, ventose e generatore di vuoto possono essere configurati
- Sollevamento e abbassamento del carico con vuoto
Il termine “handling” deriva dalla parola inglese “hand” (mano) e viene utilizzato per descrivere i processi manuali di sollevamento e spostamento di oggetti, in particolare nel settore della logistica. Per “handling” si intende il cambiamento di posizione o posizione di un pezzo da lavorare, ovvero afferrare un oggetto, spostarlo e riporlo in una posizione specifica. I sistemi di movimentazione di Schmalz contribuiscono a migliorare l’ergonomia e le condizioni di lavoro. Le soluzioni per la movimentazione di Schmalz comprendono i dispositivi di sollevamento Jumbo e VacuMaster e un sistema gru abbinato.
Grazie al sistema di movimentazione Jumbo, è possibile spostare senza sforzo e in modo efficiente pezzi come scatole di cartone, sacchi o pannelli (di legno) con un peso fino a 300 kg. Questo sollevatore a vuoto è particolarmente indicato per processi di sollevamento che richiedono movimenti rapidi e frequenti del pezzo. I dispositivi di sollevamento possono essere dotati della pinza di presa adeguata per quasi tutte le applicazioni. Inoltre, sono stati sviluppati dispositivi di presa speciali per la movimentazione, ad esempio, di scatole, batterie o bagagli. La sostituzione di una pinza sul sistema di sollevamento Jumbo è semplice e veloce.
Con il sistema di movimentazione VacuMaster di Schmalz, anche carichi pesanti fino a diverse tonnellate possono essere spostati in modo sicuro ed ergonomico da una sola persona. Questo dispositivo di sollevamento è lo strumento perfetto per la movimentazione di lastre in metallo, legno, plastica o vetro. Il VacuMaster può essere configurato in base al carico da sollevare e alle esigenze specifiche del settore.
La postura di lavoro ergonomica garantita dai sistemi di movimentazione Schmalz riduce al minimo le assenze dovute a infortuni.
Grazie alla loro costruzione leggera, le gru in alluminio Schmalz rappresentano il complemento perfetto per i sistemi di movimentazione Jumbo e VacuMaster. Che si tratti di gru girevoli o di sistemi gru, le gru in alluminio Schmalz possono essere adattate alle esigenze del cliente e alle condizioni specifiche del luogo di installazione grazie al sistema modulare.