Schmalz

System przenoszenia

Termin "obsługa" pochodzi od ludzkiej ręki i jest używany do opisania procesów ręcznego podnoszenia i przenoszenia przedmiotów, zwłaszcza w logistyce. Obsługa oznacza zmianę pozycji lub lokalizacji przedmiotu obrabiany, tj. chwytanie czegoś, przenoszenie i umieszczanie z powrotem w określonej lokalizacji. System przenoszenia firmy Schmalz przyczyniają się do zwiększenia ergonomii i poprawy warunków pracy. Rozwiązania dla obsługi firmy Schmalz składają się z podnośników Jumbo i VacuMaster oraz pasującego do nich systemu podnoszenia za pomocą suwnic.

Znajdź swój kontakt

Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur Jumbo

Z pomocą systemu obsługi Jumbo, przedmioty obrabiany takie jak kartony, worki lub drewniane deski o wadze do 300 kg mogą być przenoszone bez wysiłku i z efektywnością. Ten podciśnieniowy podnośnik jest szczególnie przydatny w procesach podnoszenia, które wymagają szybkiego i częstego przemieszczania przedmiotu obrabiany. Podnośnik można wyposażyć w odpowiedni chwytak do niemal każdej aplikacji. Ponadto opracowano specjalne chwytaki do obsługi np. skrzynek, akumulatorów lub bagażu. Wymiana chwytaka w systemie obsługi Jumbo jest szybka i łatwa.

Produkty

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster

Dzięki systemowi obsługi VacuMaster firmy Schmalz nawet ciężkie ładunki o masie do kilku ton mogą być bezpiecznie i ergonomicznie przenoszone przez jedną osobę. Ten podnośnik jest doskonałym narzędziem do obsługi blach wykonanych z metalu, drewna, tworzyw sztucznych lub szkła. Podnośnik VacuMaster można skonfigurować w zależności od podnoszonego ładunku i specyficznych dla danej branży wymogów.

Ergonomicznie zaprojektowana pozycja pracy dzięki systemom przenoszenia firmy Schmalz minimalizuje liczbę nieobecności spowodowanych urazami.

Produkty

Żurawie z aluminium

Dzięki lekkiej budowie żurawie aluminiowe firmy Schmalz stanowią doskonałe uzupełnienie systemów przenoszenia Jumbo i VacuMaster. Niezależnie od tego, czy chodzi o wysięgnik żurawia, czy o system suwnic, aluminiowe żurawie firmy Schmalz można adaptować do wymogów klienta i lokalnych warunków panujących na miejscu za pomocą systemu modułowego.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.