Schmalz

Sollevatore a vuoto per legno

I sollevatori a vuoto per il legno sono dispositivi utilizzati nella movimentazione dei materiali in grado di sollevare, spostare e depositare pezzi di grandi dimensioni, piatti e in gran parte ermetici grazie all’uso del vuoto. Per i pezzi in legno più leggeri, Schmalz offre una soluzione con la serie di sollevatori tubo a vuoto Jumbo. La serie ergonomica VacuMaster consente un handling ottimale di pannelli, tavole e blocchi di legno pesanti.

Le caratteristiche più importanti dei sollevatori a vuoto per il legno sono la movimentazione ergonomica e un maggiore rendimento. I sollevatori a vuoto VacuMaster sono ideali per prelevare, depositare e girare tavole di legno massiccio. I sollevatori a vuoto di Schmalz garantiscono così un ambiente di lavoro salutare per i vostri dipendenti, il che a sua volta contribuisce a ridurre le assenze per malattia e ad aumentare la produttività.

Inchiesta sul prodotto

Opzioni per la movimentazione del legno

Siamo in grado di fornire la soluzione ottimale per la movimentazione del legno. La scelta del sollevatore a vuoto più adatto dipende dal peso massimo dei vostri pezzi, nonché dal tipo di movimentazione e allineamento. Qualunque sia l’applicazione, scegliete il sollevatore a vuoto più adatto alle vostre esigenze specifiche:

  • Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo di Schmalz è progettato per la movimentazione reattiva e precisa di pezzi in legno di diversi formati con un peso fino a 300 kg.

  • I modelli VacuMaster Basic e Comfort dispongono di un sistema modulare flessibile per le vostre applicazioni standard nell’industria del legno. Carichi pesanti di diverse tonnellate vengono movimentati in modo sicuro ed ergonomico.

Prodotti

Il sistema gru Schmalz più adatto per ogni sollevatore a vuoto per il legno

Per garantire una movimentazione ergonomica del legno con il sollevatore a vuoto, Schmalz può aiutarvi a scegliere il sistema gru più adatto. I sistemi gru in alluminio e le gru girevoli sono stati adattati con precisione alle capacità di sollevamento dei sollevatori a vuoto. Il sistema modulare consente di integrare facilmente il sollevatore a vuoto per il legno e il sistema gru nel vostro ambiente di lavoro.

Prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.