Schmalz

Podciśnieniowy podnośnik do drewna

Podciśnieniowe urządzenia podnoszące do drewna to urządzenia do obsługi materiałów, które są w stanie podnosić, przenosić i odkładać duże, płaskie i w dużej mierze hermetyczne przedmioty obrabiany za pomocą podciśnienia. W przypadku lżejszych drewnianych przedmiotów obrabianych firma Schmalz oferuje rozwiązanie w postaci podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia rur z serii Jumbo. Ergonomicznie zaprojektowana seria VacuMaster umożliwia optymalną obsługę ciężkich drewnianych paneli, desek i bloków.

Najważniejsze cechy podciśnieniowych podnośników do drewna to ergonomiczna obsługa i zwiększona sprawność. Podciśnieniowe podnośniki VacuMaster idealnie nadają się do podnoszenia, odkładania i obracania litych drewnianych desek. W ten sposób podciśnieniowe podnośniki firmy Schmalz zapewnią pracownikom miejsce pracy sprzyjające zdrowiu, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia liczby zwolnień lekarskich i zwiększenia produktywności.

Zapytanie o produkt

Opcje obsługi drewna

Zapewniamy optymalne rozwiązanie dla obsługi drewna. Wybór odpowiedniego podciśnieniowego podnośnika zależy od maksymalnej wagi przedmiotów obrabiany, a także rodzaju obsługi i ustawienia. Niezależnie od aplikacji, należy wybrać odpowiedni podciśnieniowy podnośnik do konkretnych wymogów:

  • Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboErgo firmy Schmalz jest projektowe do reagującej i precyzyjnej obsługi drewna w różnych formatach o wadze do 300 kg.

  • VacuMaster Basic i Comfort posiadają elastyczny system modułowy do standardowych aplikacji w branży drzewnej. Ciężkie ładunki o wadze wielu ton są przenoszone bezpiecznie i ergonomicznie.

Produkty

Odpowiedni system suwnic firmy Schmalz dla każdego podciśnieniowego podnośnika do drewna

Aby zapewnić ergonomiczną obsługę drewna za pomocą podnośnika podciśnieniowego, firma Schmalz może pomóc w wyborze odpowiedniej suwnicy. Wykonane z aluminium systemy suwnic i żurawi obrotowych zostały precyzyjnie zaadaptowane do pojemności podnośników podciśnieniowych. System modułowy umożliwia łatwą integrację podciśnieniowego podnośnika do drewna i systemu suwnic ze środowiskiem pracy.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.