Set di avviamento PXT - per chi inizia in fretta
Esempio di layout di una pinza di presa con doppia trave principale e sei ventose.
Con il PXT, l'anno scorso J. Schmalz GmbH ha introdotto sul mercato una nuova opzione per le pinze di presa individuali. L'esperto del vuoto offre ora un ingresso più diretto e ancora più rapido nel mondo della costruzione di pinze di presa con due starter set. Essi comprendono l'attrezzatura di base con supporti, connessioni e quattro o sei ventose per la costruzione di sistemi di pinza di presa individuali con una o due traversa longitudinali Sono sempre inclusi gli alimentatori a flangia per i comuni robot leggeri e un efficiente espulsore per la generazione del vuoto. Il set iniziale serve anche come base per sistemi più complessi in seguito. Infatti, gli utenti possono semplicemente aggiungere alle pinze di presa altri componenti del vasto sistema modulare PXT.
Come tutte le altre pinze di presa basate sul sistema modulare PXT, le varianti PXT Starter Kit 2-6 e PXT Starter Kit 1-4 trasportano un massimo di 25 kg. Possono essere assemblate altrettanto facilmente con pochi utensili. Grazie alla loro altezza complessiva ridotta, le pinze di presa Starter Set hanno una libertà di movimento sufficiente anche in spazi ristretti. Il design modulare consente un'ampia gamma di applicazioni con un numero gestibile di componenti. I nuovi set sono disponibili da subito.
Il PXT Starter Kit 2-6 comprende tutti i componenti per una varietà di configurazioni di pinze di presa.
Esempio di layout della pinza di presa con una singola traversa principale e quattro ventose. La flangia del robot è posizionata al centro.
Contatto con la stampa
Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.