Schmalz

Kit de démarrage PXT - pour les démarrages rapides

Schmalz propose un best-of de son système de préhension modulaire PXT dans son magasin - sous la forme de deux kits de démarrage. Avec les kits préconfigurés, le client n'a pas besoin d'assembler de nombreuses pièces individuelles : il commande directement et reçoit tous les composants nécessaires pour une variété de dispositions de préhension.

Exemple de configuration d'un préhenseur avec une double poutre principale et six ventouses.

Avec la PXT, J. Schmalz GmbH a introduit l'année dernière sur le marché une nouvelle option pour les préhenseurs individuels. L'expert du vide propose désormais une entrée plus directe et encore plus rapide dans le monde de la construction de préhenseurs avec deux kits de démarrage. Ils comprennent un équipement de base avec des supports, des raccords et quatre ou six ventouses pour construire des systèmes de préhension individuels avec une traverse principale simple ou double. Sont toujours inclus des alimentateurs à bride pour les robots légers courants et un éjecteur efficace pour la génération de vide. Le kit de démarrage sert également de base à des systèmes plus complexes par la suite. En effet, les utilisateurs peuvent simplement ajouter d'autres composants du vaste système modulaire PXT aux préhenseurs.

Comme toutes les autres préhenseurs basées sur le système modulaire PXT, les variantes PXT Starter Kit 2-6 et PXT Starter Kit 1-4 peuvent supporter un maximum de 25 kilogrammes. Elles peuvent être assemblées tout aussi facilement avec seulement quelques outils. Grâce à leur faible hauteur totale, les préhenseurs du Starter Kit disposent d'une liberté de mouvement suffisante, même dans les espaces restreints. La conception modulaire permet une large gamme d'applications avec un nombre raisonnable de composants. Les nouveaux kits sont disponibles immédiatement.

Le kit de démarrage PXT 2-6 comprend tous les composants pour une variété de configurations de préhension.

Exemple de disposition d'un préhenseur avec une seule traverse principale et quatre ventouses. La bride du robot est située au centre.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier