슈말츠: 새로운 액체 분리기로 모든 펌프를 건조하게 유지
슈말츠의 컴팩트한 NLS 액체 분리기는 모든 진공 펌프를 건조하게 유지합니다.
왜곡이 적고 한 번의 클램핑으로 5면 가공이 가능한 진공 클램프. 냉각 윤활제를 사용하면 문제가 발생합니다: 냉각 윤활유가 진공 발생기에 들어가면 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다. 슈말츠는 흡입된 액체, 먼지 및 칩을 사전에 확실하게 분리하기 위해 NLS 액체 분리기를 개발했습니다. 펌프와 클램핑 장치 사이에 위치한 이 장치는 네트워크 모듈을 통해 기계 제어 시스템에 통합됩니다. 따라서 작업자는 밀링 머신의 HMI 모듈을 통해 NLS를 직접 편리하게 조작할 수 있습니다.
새로운 슈말츠 솔루션은 두 개의 챔버로 작동합니다. 상부 챔버에는 영구 진공이 있습니다. 하부 챔버로 연결되는 밸브는 처음부터 열려 있으며 액체가 그곳에 모입니다. 하부 챔버가 가득 차면 과압에 의해 밸브가 닫히고 하부 챔버가 비워집니다. 이렇게 하면 수집된 냉각 윤활유가 호스를 통해 자동으로 기계 공정으로 돌아갈 수 있습니다.
이 시스템은 주입 레벨을 영구적으로 모니터링하고, IO-Link 기능이 있는 디지털 스위치를 통해 진공 상태를 모니터링하여 가공 중 안전한 클램핑을 보장합니다. 이러한 방식으로 NLS는 펌프가 몇 시간 또는 며칠 동안 작동하는 동안에도 시스템에서 높은 진공 수준을 지속적으로 생성하고 유지할 수 있도록 보장합니다.
NLS는 VOC 진공 운영 센터의 후속 모델입니다. 후자에 비해 훨씬 더 컴팩트하고 가격이 저렴합니다. 모든 슈말츠 펌프와 호환되며 진공 공급이 가능한 CNC 가공 기계의 초기 장비에 적합합니다. 이 제품은 OEM 및 기계 제조업체에 이상적으로 적합합니다.
보도 자료
Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.