Schmalz: Il nuovo separatore a U mantiene asciutta ogni pompa
Il compatto separatore di liquidi NLS di Schmalz è in grado di mantenere asciutta qualsiasi pompa per vuoto.
Il vuoto serra con una bassa distorsione e consente la lavorazione da cinque lati in un unico bloccaggio. Diventa impegnativo quando si utilizzano lubrificanti di raffreddamento: Se questi entrano nel generatore di vuoto, causano gravi danni. Schmalz ha sviluppato il separatore di liquidi NLS per separare in modo affidabile il liquido aspirato, lo sporco e i trucioli. Posizionato tra la pompa e il sistema di bloccaggio, è integrato nel sistema di controllo della macchina tramite un modulo di rete. Ciò significa che l'operatore può far funzionare l'NLS direttamente e comodamente tramite il modulo HMI della fresa.
La nuova soluzione Schmalz funziona a due camere. Nella camera superiore c'è un vuoto permanente. La valvola della camera inferiore è aperta fin dall'inizio e il liquido vi si raccoglie. Quando la camera inferiore è piena, la valvola viene chiusa dalla sovrapressione e la camera inferiore viene svuotata. In questo modo il lubrorefrigerante raccolto ritorna automaticamente nel processo meccanico attraverso un tubo flessibile.
Il sistema controlla costantemente il livello di riempimento e - con l'aiuto di un interruttore digitale con funzione IO-Link - il vuoto, garantendo così un bloccaggio sicuro durante la lavorazione. In questo modo, l'NLS garantisce che la pompa sia in grado di generare e mantenere costantemente un alto livello di vuoto nel sistema, anche durante periodi di funzionamento di diverse ore o giorni.
L'NLS è il successore del centro di funzionamento del vuoto VOC. Rispetto a quest'ultimo, è notevolmente più compatto e meno costoso. È compatibile con qualsiasi pompa Schmalz ed è adatto all'equipaggiamento iniziale delle macchine di lavorazione CNC con collegamento elettrico. Il prodotto è ideale per gli OEM e i produttori di macchine.
Contatto con la stampa
Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.