Schmalz

Manual handling • Logistics • Cardboard • Vacuum tube lifters JumboErgo

여러 개의 석션 패드가 있는 진공관 리프터 JumboErgo를 사용하여 불안정한 상자를 처리할 수 있습니다.

20~65kg 무게의 우산 꽂이는 외부 공급업체로부터 얻습니다. 여기서 작업은 판지 상자에 포장된 우산꽂이를 보관 팔레트에서 고객에게 가는 팔레트로 옮기는 것입니다. 이 작업은 이전에 두 명의 직원이 수동으로 수행했습니다. 특히 물리적인 부담이 진공관 리프터를 구매한 주된 이유였습니다.

다중 흡입 그리퍼와 결합된 진공관 리프터 JumboErgo 65는 부분적으로 불안정한 판지 상자를 이동하기 위한 최적의 솔루션입니다. 다중 흡입 컵의 시스템은 판지 상자의 모양에 최적으로 적응하므로 취급 시 최적의 안전을 보장합니다. 과거에 비해 골판지 상자의 처리는 튜브 리프터를 사용하여 한 사람이 손쉽게 관리할 수 있으며 인체 공학적으로도 작업할 수 있으며 물리적인 부담이 적습니다. 이 애플리케이션은 5,000mm 지브 덕분에 해당 이동 거리를 보장하는 SK 기둥 장착 선회 크레인으로 보완됩니다. 매년 3,000톤 이상의 진공관 리프터가 투입되는 것도 인상적입니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.