Schmalz

Manual handling • Logistics • Cardboard • Vacuum tube lifters JumboErgo

Il sollevatore di tubi a vuoto JumboErgo con ventose multiple consente la movimentazione di cartoni instabili

Portaombrelli con un peso compreso tra 20 e 65 kg vengono ricevuti dall'esterno. Il picking viene effettuato in grandi quantità. Si tratta di spostare i portaombrelli imballati nei cartonaggi dai pallet del magazzino ai pallet che vanno ai clienti. Finora questo lavoro veniva effettuato manualmente da due operatori. Il sovraccarico fisico, in particolare, fu il motivo principale per l'acquisto di un sollevatore tubo a vuoto.

Il sollevatore a vuoto JumboErgo 85 in abbinamento a una ventosa multipla è la soluzione ideale per spostare agevolmente cartoni instabili. Il sistema di ventose della ventosa multipla si adatta in modo ottimale alla forma dei cartonaggi, garantendo la massima sicurezza durante la movimentazione. Rispetto a prima, la movimentazione dei cartonaggi con il sollevatore può essere effettuata senza fatica da un solo operatore che può lavorare in modo ergonomico e con poca fatica fisica. L'applicazione viene completata dalla gru girevole a colonna SK che, grazie al suo braccio, garantisce la traslazione corrispondente. Sorprendenti sono anche le oltre 3.000 tonnellate che qui ogni anno vengono commissionate con il sollevatore a vuoto.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.