Schmalz

Manipulation manuelle • Logistique • Cartons • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de produits instables en carton avec la ventouse multiple

Les porte-parasols pesant de 20 à 65 kg sont achetés d'un fournisseur externe. La préparation des commandes est effectuée en grandes quantités. Pour ce faire, les porte-parasols conditionnés dans des cartons doivent être déplacés d'une palette de stockage vers la palette envoyée au client. Cette tâche était jusqu'ici réalisée manuellement par deux collaborateurs. Cette contrainte physique fut la principale raison motivant l'entreprise à acquérir un tube de levage par le vide.

Le tube de levage par le vide JumboErgo 65, en liaison avec une ventouse multiple, est la solution pour déplacer des cartons partiellement souples. Le système d'aspiration de la ventouse multiple s'adapte automatiquement à la forme des cartons et garantit ainsi une sécurité optimale lors de la manipulation. Grâce au tube de levage, les cartons peuvent être manipulés bien plus facilement qu'auparavant par une seule personne qui, de plus, peut travailler de manière ergonomique et sans contraintes corporelles excessives. L'application est complétée par la potence pivotante sur colonne SK, qui garantit le déplacement correspondant grâce à sa flèche. Le chiffre de 3 000 tonnes préparées annuellement avec le tube de levage par le vide est également impressionnant.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier