Schmalz

Automated handling • Packaging • Bottles • Layer gripping system SPZ

다양한 제품 레이어를 팔레타이징 및 디팔레타이징하기 위한 진공 레이어 그리핑 시스템 SPZ

슈말츠는 다양한 제품 레이어의 처리를 자동화하는 특수 그리핑 시스템을 개발했습니다.

진공 층 그리핑 시스템 SPZ는 모듈식 연동 영역 그리퍼로 구성됩니다. 이러한 방식으로 그리퍼는 개별 요구 사항에 쉽게 맞출 수 있습니다. 흡입 표면은 각 작업물의 윤곽에 최적으로 적응하는 유연한 밀봉 폼으로 구성됩니다. 레이어 그리핑 시스템에는 유량 밸브가 장착되어 있습니다. 이러한 공기 흐름을 기반으로 흡입 표면의 공석을 등록하고 닫습니다. 이 기술을 사용하면 작거나 불완전한 레이어에도 사용할 수 있습니다.

통합 진공 생성은 추가 이점을 제공합니다. 그리퍼는 압축 공기 네트워크에 직접 연결할 수 있으며 외부 진공 발생기에 연결할 필요가 없습니다. 이것은 조립을 단순화하고 간섭하는 윤곽을 줄입니다. 또한 비워야 하는 부피가 훨씬 줄어듭니다. 이것은 필요한 진공이 더 빨리 형성되기 때문에 더 짧은 사이클 시간을 가능하게 합니다. 그리퍼는 동적 처리 프로세스에 이상적으로 적합하며 유연성 덕분에 백화점이나 내부 물류와 같은 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.