Schmalz

Automated handling • Packaging • Bottles • Layer gripping system SPZ

Vacuüm lagengrijpersysteem SPZ voor het palletiseren en depalletiseren van verschillende productlagen

Schmalz heeft een speciaal grijpsysteem ontwikkeld om de behandeling van verschillende productlagen te automatiseren.

Het vacuüm-laaggrijpersysteem SPZ bestaat uit modulaire, in elkaar grijpende grijpers met een groot oppervlak. Dit betekent dat de grijper gemakkelijk kan worden aangepast aan individuele eisen. Het aanzuigoppervlak bestaat uit een flexibel afdichtingsschuim, dat zich optimaal aanpast aan de contouren van de betreffende werkstukken. Het lagengrijpersysteem is uitgerust met stroomkleppen. Deze registreren op basis van de luchtstroom vrije zones op het aanzuigoppervlak en sluiten deze af. Deze technologie maakt ook het gebruik van kleine lagen of lagen met tussenruimten mogelijk.

De geïntegreerde vacuümopwekking heeft nog andere voordelen. De grijper kan rechtstreeks op de persluchtvoorziening worden aangesloten en hoeft niet te worden aangesloten op een externe vacuümgenerator. Dit vereenvoudigt de montage en vermindert storende contouren. Bovendien moet aanzienlijk minder volume worden afgevoerd. Dit maakt kortere cyclustijden mogelijk, omdat het noodzakelijke vacuüm sneller wordt opgebouwd. De grijper is optimaal geschikt voor een dynamisch handlingproces en heeft dankzij zijn flexibiliteit diverse toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld in warenhuizen of in de intralogistiek.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.