Schmalz

Automated handling • Packaging • Bottles • Layer gripping system SPZ

Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ do paletyzacji i depaletyzacji różnych warstw produktów

Firma Schmalz opracowała specjalny system chwytakowy, który pozwala zautomatyzować przenoszenie różnych warstw produktu.

Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ składa się z modułowych, zazębiających się chwytaków wielkopowierzchniowych. Oznacza to, że chwytak można łatwo dostosować do indywidualnych wymagań. Powierzchnia ssąca składa się z elastycznej pianki uszczelniającej, która optymalnie dopasowuje się do konturów poszczególnych elementów roboczych. Układ chwytania warstw jest wyposażony w zawory przepływowe. Rejestrują one wolne obszary na powierzchni ssącej na podstawie przepływu powietrza i zamykają je. Technologia ta umożliwia również stosowanie małych warstw lub warstw z przerwami.

Zintegrowane wytwarzanie podciśnienia ma jeszcze inne zalety. Chwytak może być podłączony bezpośrednio do zasilania sprężonym powietrzem i nie musi być podłączony do zewnętrznego generatora podciśnienia. Upraszcza to montaż i zmniejsza ilość przeszkadzających konturów. Ponadto trzeba ewakuować znacznie mniejszą objętość. Umożliwia to skrócenie czasu trwania cyklu, ponieważ niezbędne podciśnienie jest wytwarzane szybciej. Chwytak jest optymalnie dostosowany do dynamicznego procesu przenoszenia, a dzięki swojej elastyczności ma wiele możliwości zastosowania, na przykład w domach towarowych lub intralogistyce.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.