Schmalz

Automated handling • Packaging • Bottles • Layer gripping system SPZ

Sistema de manipulación de capas completas SPZ para el paletizado y despaletizado de capas de productos distintas

Para automatizar la manipulación de diversas capas de productos, Schmalz ha desarrollado un sistema de ventosas especial.

El sistema de manipulación de capas completas SPZ se compone de planos aspirantes montados modularmente en bloque. Esto permite ajustar las ventosas fácilmente a las necesidades individuales. La superficie de ventosa está hecha de una espuma hermetizante flexible que se adapta óptimamente a los contornos de cada pieza. El sistema de manipulación de capas completas está equipado con válvulas de flujo. Éstas registran los puntos libres de la superficie de ventosa en función de la corriente de aire y los cierra. Esta técnica permite también su utilización en capas pequeñas o incompletas.

La generación de vacío integrada tiene también otras ventajas. La ventosa se puede conectar directamente a la red de aire comprimido y no necesita entubarse a un generador de vacío externo. Esto simplifica el montaje y reduce los contornos que puedan estorbar. Además, el volumen a evacuar es claramente menor, lo que permite reducir los tiempos de los ciclos ya que la depresión necesaria se establece más rápidamente. La ventosa es óptimamente adecuada para los procesos de manipulación dinámicos y, gracias a su flexibilidad, encuentra diversas posibilidades de aplicación en logísticas de almacenes e interna.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.