Schmalz

Pompa podciśnieniowa do robotów mobilnych

Wraz z inteligentną pompą próżniową GSP firma Schmalz wprowadza na rynek elektryczny generator podciśnienia przeznaczony do zastosowań w robotyce mobilnej oraz procesach intralogistycznych. Sterowanie pompą dostosowane do zapotrzebowania oraz automatyczne wykrywanie przecieków pozwalają dostosować moc wyjściową do rzeczywistych potrzeb. Dzięki temu zużycie energii zmniejsza się nawet o 90 procent w porównaniu z konwencjonalnymi elektrycznymi generatorami podciśnienia.

Inteligentny system sterowania wykrywa, czy przedmiot obrabiany jest hermetyczny, czy porowaty, i odpowiednio dostosowuje moc wyjściową w czasie rzeczywistym. Pozwala to osiągnąć oszczędności energii sięgające nawet 90 procent.

Autonomiczne roboty mobilne (AMR) oraz pojazdy z automatycznym prowadzeniem (AGV) już dawno wykroczyły poza zwykły transport: samodzielnie chwytają, przemieszczają i obsługują przedmioty. Kluczową rolę odgrywa tu technika podciśnieniowa: łączy ona delikatne chwytanie z szybkością, elastycznością i niezawodnością w dynamicznych procesach.

W dziedzinie transportu próżniowego ugruntowały się dwie technologie: elektryczne generatory podciśnienia, takie jak pompy łopatkowe lub pompy kłowe, oraz pneumatyczne generatory podciśnienia, znane jako eżektory. Urządzenia te są kompaktowe, lekkie i nadają się do procesów dynamicznych. Wymagają one sprężonego powietrza, które musi być wytwarzane centralnie lub lokalnie. Wymaga dwóch przemian energii: z energii elektrycznej na sprężone powietrze oraz ze sprężonego powietrza na podciśnienie. Sprawia to, że proces ten jest energochłonny.

Elektryczne generatory podciśnienia wytwarzają podciśnienie bezpośrednio i nie wymagają sprężonego powietrza. Jednak wiele tradycyjnych rozwiązań jest dużych i ciężkich. Ich części mechaniczne sprawiają również, że są one mniej dynamiczne, co oznacza, że powinny pracować w trybie stałym, nawet jeśli od czasu do czasu podciśnienie nie jest potrzebne. Kompaktowe i efektywne rozwiązania, takie jak generator podciśnienia ECBPMi i ECBPi, a także kompaktowa pompa GCPi firmy Schmalz, częściowo wypełniają tę lukę. Jednak ich maksymalna moc wynosząca 50 litrów na minutę ogranicza zakres aplikacji, szczególnie w środowiskach intra-logistycznych. Do tej pory nie istniało rozwiązanie dla aplikacji mobilnych i zdecentralizowanych, które łączyłoby kompaktową budowę, szybką reakcję i wysoką moc.

Doposażenie bez konieczności tworzenia dodatkowej infrastruktury

Firma Schmalz odpowiada na tę potrzebę, oferując w pełni elektryczną, gotową do podłączenia pompę próżniową GSP o napięciu 24 V. Pompa ta umożliwia elastyczną integrację rozwiązań automatyzacyjnych z istniejącymi projektami obiektów, niezależnie od sieci sprężonego powietrza. Ułatwia to doposażenie oraz zastosowanie w branżach motoryzacyjnej, szklarskiej i opakowaniowej.

Dzięki szybkości zasysania wynoszącej od 50 do 150 litrów na minutę inteligentna pompa podciśnieniowa GSP znajduje szerokie zastosowanie. Wstępne napełnianie podciśnieniem za pomocą zaworu kompaktowego LQE oraz wbudowany tłumik zmniejszają poziom hałasu podczas obsługi. W wielu przypadkach dodatkowe środki wygłuszające nie są konieczne.

Zużycie energii mniejsze nawet o 90 procent

Sercem pompy podciśnieniowej jest jej inteligentny system sterowania. Prędkość obrotowa dostosowuje się automatycznie do aktualnego, wymaganego poziomu podciśnienia. W przypadku przedmiotów hermetycznych pompa zmniejsza prędkość obrotową do zera, dzięki czemu praktycznie nie zużywa energii. Jednocześnie zapewnia rezerwy mocy do szybkich cykli oraz do obsługi przedmiotów obrabianych z przeciekiem. W porównaniu z konwencjonalnymi elektrycznymi generatorami podciśnienia pompy podciśnieniowe GSP pozwalają zaoszczędzić nawet 90 procent energii. W przypadku zastosowań mobilnych zasilanych akumulatorami oznacza to znacznie dłuższy czas pracy lub możliwość stosowania mniejszych akumulatorów.

Podłącz i działaj od pierwszego uruchomienia

Pompa podciśnieniowa GSP, zaprojektowana z myślą o natychmiastowym użyciu, jest gotowa do obsługi zaraz po wyjęciu z opakowania. Nie wymaga ręcznej konfiguracji oprogramowania. W połączeniu z zaworem kompaktowym LQE firma Schmalz oferuje rozwiązanie typu „podłącz i działaj”, w którym pompa i zawór komunikują się ze sobą autonomicznie. W czasie oczekiwania między dwoma cyklami chwytania system rozpoczyna wytwarzanie podciśnienia. Przy następnym chwycie zgromadzona próżnia generuje ukierunkowany impuls napływu, który przyspiesza proces chwytania: powoduje to szybsze wciągnięcie przedmiotu obrabianego. Wentylacja atmosferyczna za pomocą zawoju kompaktowego zmniejsza zużycie energii podczas wydania elementu nawet o 99 procent w porównaniu z konwencjonalnymi metodami zdmuchnięcia sprężonym powietrzem. Ta interakcja zwiększa możliwą częstotliwość cyklu i zapewnia wsparcie dla dynamicznych procesów obsługi w realizacji zamówień oraz w operacjach intra-logistycznych.

Automatyczny początek działania i diagnostyka

Interfejs NFC ułatwia początek działania urządzenia i diagnostykę dzięki dostępowi za pomocą smartfona. Dane procesowe i dotyczące urządzenia można w każdej chwili wyświetlić na wbudowanym kolorowym wyświetlaczu; podczas pracy w trybie IO-Link są one przesyłane do nadrzędnego sterownika PLC. Pompa automatycznie wykrywa, czy jest podłączona do IO-Link master, i samodzielnie przełącza się w odpowiedni tryb pracy. Wykorzystując przekazywane wartości podciśnienia i informacje diagnostyczne, system wcześnie identyfikuje potencjalne usterki. Alternatywnie pompę można również sterować za pomocą standardowych wejść/wyjść. Pompa automatycznie określa porowatość materiału obsługiwanego elementu – niezależnie od tego, czy jest to karton, tworzywa sztuczne czy metal – i odpowiednio dostosowuje natężenie przepływu.

Niezawodność procesu nawet w przypadku awarii zasilania

Pompa podciśnieniowa GSP automatycznie wykrywa przecieki w momencie ich wystąpienia i dostosowuje pojemność pompy bez konieczności interwencji użytkownika. Opcjonalnie można ją wyposażyć w zasilacz awaryjny (UPS). Dzięki temu zapewniono, że szczelne przedmioty obrabiane są utrzymywane w odpowiednim położeniu przez maksymalnie 20 godzin, nawet w przypadku awarii zasilania lub sieci elektrycznej.

Procesy typu „Robot-to-Goods” umożliwiają autonomiczne kompletowanie zamówień bez konieczności stosowania centralnego systemu sprężonego powietrza. Autonomiczne roboty samodzielnie pobierają zamówienia z magazynu. Pompa podciśnieniowa GSP charakteryzuje się wyjątkową kompaktowością, lekkością i efektywnością energetyczną, co wydłuża żywotność akumulatorów.

Generator próżni nadaje się do zastosowań wymagających niewielkich ilości sprężonego powietrza, takich jak załadunek i rozładunek elementów blaszanych w prasach do formowania wstępnego i maszynach do łączenia, a także do obsługi materiałów w ramach operacji intra-logistycznych.

W połączeniu z kompaktowym zaworem elektrycznym LQE firma Schmalz tworzy idealnie zgrany system. Zapewnia on wyjątkowo krótki czas podnoszenia i odkładania, nawet o 99% mniejsze zużycie energii podczas odkładania części w porównaniu z metodami konwencjonalnymi oraz znacznie niższy poziom hałasu.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka