Schmalz

Manuel kullanım • Lojistik • Karton • Vakumla Kaldırma Sistemleri JumboErgo

Karton kutuların ergonomik olarak toplanması için vakum kaldırıcı JumboErgo

Yeni bir üretim tesisi de lojistikte bir değişikliğe yol açtı. Üç toplama istasyonunda, 40 kg ağırlığa kadar olan karton kutuların makaralı bir konveyörden paletlere taşınması gerekiyor. Bu süreci verimli ve ergonomik hale getirmek için Schmalz'dan vakumlu kaldırıcılar satın alındı.

JumboErgo vakum kaldırıcıları 65 kiloya kadar ağırlık için tasarlanmıştır. Motosiklet gaz kelebeği tutamağına benzer bir döner kol, vakumlu kaldırıcının kaldırılmasını ve indirilmesini kontrol etmek için kullanılabilir. Ergonomik kullanım kolu ile karton kutular bir palet üzerine hassas bir şekilde yerleştirilebilir. Vakumlu kaldırıcılarının her biri NBR malzemeden yapılmış ikili tutucu ile donatılmıştır. Tutucular, tüm taşıma süreci boyunca güvenli bir tutuşu garanti eder. Vakum plakaları, 400 milimetre uzunluğunda bir sıkıştırma koluna sahip çapraz kiriş aracılığıyla iş parçasının boyutuna göre ayarlanabilir. Vakum, bir SBL blower tarafından harici olarak üretilir. Ekli ses yalıtım kutusu, blowerdan gelen aşırı gürültüyü önler. Kullanımdan sonra vakumlu kaldırıcı, bir tutma filesi ile yerden tasarruf sağlayacak şekilde hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir. Vakumlu kaldırıcıları Schmalz pergel vinçleri tarafından yönlendirilmektedir. 270° dönme açısına sahip vinç perdesi alüminyumdan yapılmıştır ve çok az çabayla büyük bir hareket özgürlüğü sağlar.

Daha fazla göster
Ürün sorgulama

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git