Schmalz

Manipulation manuelle • Logistique • Cartons • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tubes de levage par le vide JumboErgo pour la préparation ergonomique de cartons

Suite à la création d'un nouveau site de production, il était devenu nécessaire de réorganiser la logistique. Sur les trois stations de préparation des commandes, les cartons, qui pèsent jusqu'à 40 kg, doivent être prélevés d'un convoyeur à rouleaux et déposés sur des palettes. Afin d'organiser ce procédé de manière efficace et ergonomique, l'entreprise fit l'acquisition de tubes de levage par le vide de Schmalz.

Les tubes de levage par le vide JumboErgo sont conçus pour des charges pesant jusqu'à 65 kg. Une poignée tournante semblable à celle d'une moto permet de soulever et d'abaisser le tube de levage. La poignée ergonomique permet de déposer les cartons de façon précise sur une palette. Les tubes de levage par le vide sont chacun équipés de deux plaques ventouses en NBR. Celles-ci garantissent un maintien sûr pendant tout le procédé de manipulation. Grâce à une traverse d'une longueur de 400 mm, elles peuvent être adaptées à la taille de la pièce à l'aide d'un levier de blocage. La génération du vide est assurée en externe par une turbine de type SBL. Le caisson d'insonorisation monté sur le dispositif empêche le développement de bruits excessifs de la turbine. Lorsque le tube de levage par le vide n'est pas utilisé, il peut être rangé rapidement, simplement et sans encombrement grâce à un filet de retenue.

Les tubes de levage par le vide sont guidés par des potences pivotantes de Schmalz. La flèche en aluminium a un angle de rotation de 270° et garantit une grande liberté de mouvement tout en nécessitant très peu d'efforts.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.