Schmalz

Manipolazione manuale • Logistica • Cartoni • Sollevatori tubo a vuoto JumboErgo

Sollevatore a vuoto JumboErgo per il commissionamento ergonomico di cartonaggi

Un nuovo stabilimento di produzione comportò anche la modifica della logistica. I cartonaggi di un peso fino a 40 kg devono essere trasportati da un nastro trasportatore sui pallet, nelle tre postazioni di picking. Per realizzare questo processo in modo produttivo ed ergonomico, furono acquistati sollevatori tubo a vuoto di Schmalz.

I sollevatori tubo a vuoto JumboErgo sono dimensionati per carichi fino a 65 kg. La manopola ergonomica, simile all'acceleratore di una moto, regola il sollevamento e l'abbassamento del carico. Con la staffa di comando ergonomica, i cartonaggi si possono depositare in modo preciso su un pallet. I sollevatori tubo a vuoto sono provvisti di due piastre di aspirazione in NBR che garantiscono una tenuta sicura durante l'intero processo di movimentazione. Una traversa lunga 400 millimetri consente l'adeguamento delle piastre di aspirazione mediante la leva di bloccaggio alla misura del pezzo. La produzione di vuoto avviene esternamente mediante una soffiante del tipo SBL. La cassa insonorizzante applicata impedisce una formazione di rumori eccessiva della soffiante. Dopo l'utilizzo, il sollevatore tubo a vuoto può essere conservato velocemente e semplicemente con una rete di tenuta.

I sollevatori tubo a vuoto vengono condotti dalle gru girevoli di Schmalz. Il braccio della gru con angolo di rotazione di 270° è realizzato in alluminio e consente una grande libertà di movimento con dispendio energetico molto ridotto.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello