Schmalz

Manuelle Handhabung • Logistik • Kartonagen • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum ergonomischen Kommissionieren von Kartonagen

Eine neue Produktionsstätte führte auch zu einer Umstellung der Logistik. An drei Kommissionierplätzen müssen die bis zu 40 kg schweren Kartonagen von einer Rollbahn auf Paletten transportiert werden. Um diesen Prozess produktiv und ergonomisch zu gestalten, wurden Vakuum-Schlauchheber von Schmalz angeschafft.

Die Vakuum-Schlauchheber JumboErgo sind für ein Gewicht von bis zu 65 Kilo ausgelegt. Über einen Drehgriff, ähnlich wie ein Motorrad-Gasgriff, kann das Heben und Senken des Schlauchhebers gesteuert werden. Mit dem ergonomischen Bediengriff können die Kartonagen präzise auf einer Palette abgesetzt werden. Die Vakuum-Schlauchheber sind mit jeweils zwei Saugplatten aus dem Material NBR bestückt. Die Saugplatten garantieren einen sicheren Halt während des gesamten Handhabungsprozesses. Über eine 400 Millimeter lange Traverse können die Saugplatten mittels Klemmhebel auf die Größe des Werkstücks angepasst werden. Die Vakuum-Erzeugung erfolgt extern durch ein Gebläse vom Typ SBL. Die angebrachte Schalldämmbox verhindert eine überhöhte Geräuschentwicklung des Gebläses. Nach Gebrauch des Vakuum-Schlauchhebers, kann dieser schnell und einfach mit einem Haltenetz platzsparend aufbewahrt werden. Die Vakuum-Schlauchheber werden von Schmalz-Schwenkkranen geführt. Der Kranausleger mit einem Schwenkwinkel von 270° ist aus Aluminium gefertigt und ermöglicht große Bewegungsfreiheit bei sehr geringem Kraftaufwand.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb