Schmalz

Manuel kullanım • • • Vakumla Kaldırma Sistemleri JumboErgo

Vakumlu kaldırıcı JumboErgo peynir bloklarının kolay taşınmasını sağlar

Schmalz'dan vakum hortumlu kaldırıcı satın alınmadan önce, 100 kg ağırlığa kadar olan ve 800 x 600 x 220 mm ölçülerindeki peynir blokları en az iki kişi ve bir forklift sürücüsü tarafından toplanıyordu. Bu nedenle öncelikli gereksinim, daha fazla üretkenlik elde etmekti.

Vakumlu  kaldırıcı JumboErgo 110, 110 kg ağırlığa kadar olan iş parçalarının yatay olarak taşınması için tasarlanmıştır. Hortumlu kaldırıcı, peynir bloklarının sadece bir kişi tarafından zahmetsiz ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlar ve personel tasarrufu sayesinde verimliliği yaklaşık %50 artırır. Paslanmaz çelik tasarım, gıda endüstrisi için en uygun taşıma sistemini garanti eder ve yüksek hijyen gereksinimlerini karşılar. Çalışma alanının optimum kullanımı, WK duvara monte döner vinç ile garanti edilir. WK duvara monte döner vinç 180° dönüş açısına, alüminyum pergel ise 4.000 mm uzunluğa sahiptir.

Daha fazla göster
Ürün sorgulama

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git