Schmalz

Manipolazione manuale • Sollevatori tubo a vuoto JumboErgo

Sollevatore a vuoto JumboErgo per la movimentazione di blocchi di formaggio imballati nell'industria alimentare

Prima dell'acquisto di un sollevatore tubo a vuoto della ditta Schmalz, il picking dei blocchi di formaggio di un peso fino a 100 kg e dimensioni di 800 x 600 x 220 mm veniva effettuato da almeno due persone e un carrellista. Il requisito prioritario era quindi un aumento della produttività.

Il sollevatore a vuoto JumboErgo 110 è dimensionato per la movimentazione orizzontale di pezzi fino a 110 kg. Il sollevamento razionale con il sollevatore da parte di un solo operatore consente la movimentazione efficiente e senza fatica dei blocchi di formaggio. Inoltre, grazie alla riduzione del 50 % dei costi del personale, aumenta anche la produttività. La versione in acciaio inox della ventosa per sacchi garantisce l'utilizzo ottimale nell'industria alimentare. La gru girevole a parete WK garantisce il massimo sfruttamento della superficie di lavoro grazie al suo angolo di rotazione di 180° e alla lunghezza del braccio di 4.000 mm.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello