Schmalz

Manipulation manuelle • • • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de blocs de fromage emballés dans l'industrie alimentaire

Avant l'acquisition du tube de levage par le vide de la société Schmalz, la préparation des commandes des blocs de fromage pesant jusqu'à 100 kg et mesurant 800 x 600 x 220 mm était effectuée par au moins deux personnes plus un cariste. Ainsi, le principal objectif de l'entreprise était d'augmenter la productivité.

Le tube de levage par le vide JumboErgo 110 est dimensionné pour la manipulation horizontale uniquement des pièces pesant jusqu'à 110 kg. Le levage rationnel avec le tube de levage par une seule personne permet de manipuler de manière efficace et en toute facilité les blocs de fromage. De plus, grâce à la réduction des coûts de personnel, la productivité est augmentée de 50 %. La ventouse pour sacs en inox garantit une application optimale dans l'industrie alimentaire. La potence pivotante murale WK permet une utilisation optimale de la surface de travail, grâce à son angle de pivotement de 180° et à la longueur de flèche de 4 000 mm garantissant une grande souplesse d'utilisation.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier