Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden boards • Suction spiders SSP

Vacuum suction spider SSP for efficient handling of wooden board

For a prefabricated housing manufacturer, complete wooden board layers have to be fed into a sorting system. This process step is accomplished by an automated feed solution. The company was looking for an effective, reliable as well as space-saving solution. With a vacuum suction spider specially designed for the process, Schmalz was able to meet the requirements.

The vacuum suction spider SSP-SBX was specially designed for handling unplaned, warped wooden boards. The suction spider was designed by experienced project managers. It is equipped with an area gripping system of type SBX. The grippers are especially suited to unplaned wood.

The suction spider can grip complete layers with ease. The gripper system is equipped with a powerful blower. This, in combination with the intelligent valve technology, allows layers with gaps or boards with knot holes to be handled without any trouble. The gripping system closes uncovered suction cells automatically, which also increases the holding force. Height differences in the wooden boards can be compensated by the sealing foam. The compact and lightweight design of the vacuum gripping system makes use on a portal robot possible.

A space-saving, efficient and reliable solution was able to be found for the process using the vacuum suction spider.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.