Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden boards • Suction spiders SSP

나무 판자 층을 효율적으로 처리하기 위한 진공 흡입 스파이더 SSP

조립식 주택 제조업체에서는 나무 판자의 완전한 레이어를 분류 시스템에 공급해야 합니다. 이 프로세스 단계는 자동 공급 솔루션에 의해 관리됩니다. 이 회사는 효과적이고 안정적이며 공간 절약적인 솔루션을 찾고 있었습니다. Schmalz는 이 공정을 위해 특별히 설계된 진공 흡입 스파이더로 요구 사항을 충족할 수 있었습니다.

SSP-SBX 진공 흡입 스파이더는 거칠고 뒤틀린 나무 판자를 다루기 위해 특별히 설계되었습니다. 흡입 스파이더는 경험 많은 프로젝트 관리자가 설계했습니다. SBX 유형의 영역 그리핑 시스템이 장착되어 있습니다. 그리퍼는 거칠게 톱질한 목재에 특히 적합합니다.

흡입 스파이더는 전체 레이어를 쉽게 잡을 수 있습니다. 그리핑 시스템에는 강력한 송풍기가 장착되어 있습니다. 지능형 밸브 기술과 결합하여 중간 간격이 있는 레이어나 매듭이 있는 보드도 문제 없이 처리할 수 있습니다. 그리핑 시스템은 사용하지 않은 석션 셀을 자동으로 닫아 유지력을 더욱 높입니다. 씰링 폼으로 목재 보드의 다양한 높이를 보정할 수 있습니다. 진공 그리핑 시스템의 소형 경량 설계로 포털 로봇에 사용할 수 있습니다.

진공 흡입 스파이더의 도움으로 공정을 위한 공간 절약형의 효율적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 찾았습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.