Schmalz

Automated handling • Wood • Wooden boards • Suction spiders SSP

Vacuüm-zuigspin SSP voor efficiënte behandeling van houten plaatlagen

Bij een fabrikant van geprefabriceerde huizen moeten complete lagen houtplaat naar een sorteersysteem worden gevoerd. Deze processtap wordt afgehandeld door een geautomatiseerde toevoeroplossing. Het bedrijf was op zoek naar een doeltreffende, betrouwbare en tegelijkertijd ruimtebesparende oplossing. Schmalz kon aan de eisen voldoen met een speciaal voor het proces ontworpen vacuüm-zuigspin.

De SSP-SBX vacuüm-zuigspin is speciaal ontworpen voor de behandeling van ruw gezaagde, gedraaide houten planken. De zuigspin is ontworpen door ervaren projectleiders. Hij is uitgerust met grijpersystemen voor grote oppervlakken van het type SBX. De grijpers zijn bijzonder geschikt voor ruw gezaagd hout.

De zuigspin kan gemakkelijk hele lagen vastpakken. Het grijpsysteem is uitgerust met een krachtige blazer. In combinatie met de intelligente ventieltechnologie kunnen zelfs lagen met tussenruimten of platen met knoesten probleemloos worden verwerkt. Het grijpsysteem sluit automatisch de niet-bezette zuigcellen, wat de houdkracht nog verhoogt. Verschillende hoogtes van de houten planken kunnen worden gecompenseerd door het afdichtingsschuim. Het compacte en lichte ontwerp van het vacuüm-grijpersysteem maakt het mogelijk het te gebruiken op een portaalrobot.

Met behulp van de vacuüm-zuigspin kon een ruimtebesparende, efficiënte en betrouwbare oplossing voor het proces worden gevonden.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.