Schmalz

Valve Technology Selection

In this case we are using a compact ejector with integrated valve technology. In other cases we need solenoid valves to switch the function “Vacuum on/off”. They are usually used when pumps or blowers are used as vacuum generators.

The selection of the valves is based on the following criteria:

  • Suction rate of vacuum generator

  • Control voltage

  • Operating principle of the valve (NO/NC)

The nominal flow of the solenoid valve may not be less than the suction ratio of the vacuum generator.

Calculation of the nominal size of the valve

VV  = VVE

VV  = Nominal flow of valve [m3/h, l/min]

VVE  = Existing suction rate of vacuum generator[m3/h, l/min]

Example:
VV = 140 l/min = 7 m3/h

For this example we choose:

The used compact ejector of type SCPi 20 is equipped with solenoid valves which eliminates the need for separate valves. A solenoid valve of type EMV-10 with a nominal flow of 20 m3/h would also be sufficient for the function “Suction ON/OFF”.

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.