Schmalz

Valve Technology Selection

In this case we are using a compact ejector with integrated valve technology. In other cases we need solenoid valves to switch the function “Vacuum on/off”. They are usually used when pumps or blowers are used as vacuum generators.

The selection of the valves is based on the following criteria:

  • Suction rate of vacuum generator

  • Control voltage

  • Operating principle of the valve (NO/NC)

The nominal flow of the solenoid valve may not be less than the suction ratio of the vacuum generator.

Calculation of the nominal size of the valve

VV  = VVE

VV  = Nominal flow of valve [m3/h, l/min]

VVE  = Existing suction rate of vacuum generator[m3/h, l/min]

Example:
VV = 140 l/min = 7 m3/h

For this example we choose:

The used compact ejector of type SCPi 20 is equipped with solenoid valves which eliminates the need for separate valves. A solenoid valve of type EMV-10 with a nominal flow of 20 m3/h would also be sufficient for the function “Suction ON/OFF”.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.