Schmalz

Valve Technology Selection

In this case we are using a compact ejector with integrated valve technology. In other cases we need solenoid valves to switch the function “Vacuum on/off”. They are usually used when pumps or blowers are used as vacuum generators.

The selection of the valves is based on the following criteria:

  • Suction rate of vacuum generator

  • Control voltage

  • Operating principle of the valve (NO/NC)

The nominal flow of the solenoid valve may not be less than the suction ratio of the vacuum generator.

Calculation of the nominal size of the valve

VV  = VVE

VV  = Nominal flow of valve [m3/h, l/min]

VVE  = Existing suction rate of vacuum generator[m3/h, l/min]

Example:
VV = 140 l/min = 7 m3/h

For this example we choose:

The used compact ejector of type SCPi 20 is equipped with solenoid valves which eliminates the need for separate valves. A solenoid valve of type EMV-10 with a nominal flow of 20 m3/h would also be sufficient for the function “Suction ON/OFF”.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.