Schmalz

Selección de la técnica de válvulas

En el caso presente se utiliza un eyector compacto con técnica de válvulas integrada. En otros casos se necesitan electroválvulas con las que conmutar la función "Vacío on / off". Éstas se suelen utilizar cuando se utilizan también bombas o soplantes como generadores de vacío.

La elección de las válvulas se basa en los siguientes criterios:

  • Capacidad de aspiración del generador de vacío

  • Tensión de mando

  • Modo de funcionamiento de la válvula (NO / NC)

Por norma general, el flujo nominal de la válvula no puede ser menor que la capacidad de aspiración del generador de vacío.

Cálculo del tamaño nominal de la válvula:

VV  = VVE

VV  = Flujo nominal de la válvula [m3/h, l/min]

VVE  = Capacidad de aspiración disponible del generador devacío [m3/h, l/min]

Ejemplo:
VV = 140 l/min = 7 m3/h

Nos decidimos por:

El eyector compacto utilizado del tipo SCPi 20 está equipado con electroválvulas, por lo que no se necesitan otras válvulas. Alternativamente, una electroválvula del tipo EMV-10 con un flujo nominal de 20 m3/h para la función de “Aspirar ON/OFF” sería suficiente.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.