Schmalz

Blocksauger VCBL-R und VCBL-N: Zwei Fliegen, eine Klappe

Ob Nesting- oder Rastertisch: Schmalz präsentiert mit den neuen Blocksaugern VCBL-R und VCBL-N eine durchdachte 2-in-1-Lösung. Die Baureihe fixiert Werkstücke auf den unterschiedlichen Tischen sicher und löst dank zahlreicher Abmessungen und Spannhöhen jede Aufgabe in der CNC-Bearbeitung von Holz.

Der neue Blocksauger VCBL-N fixiert Massivholz bei anspruchsvollen Anwendungen durch den einteiligen Aufbau und den zusätzlichen Vakuumanschluss auf Nestingtischen.

Hohe Flexibilität und kurze Rüstzeiten zeichnen die neuen Blocksauger VCBL-R und VCBL-N aus. Schmalz setzt beim Design auf eine clevere 2-in-1-Funktion: Mit einem Handgriff lassen sich die innovativen Spannmittel vorbereiten. Der Reibclip an der Unterseite fixiert die Blocksauger auf Nesting- und Glatttischen. Mittels Clip lässt er sich in Sekundenschnelle entfernen – dadurch sitzt der Sauger auch auf allen gängigen Rastergeometrien mit 30 und 40 Millimetern felsenfest.

Anwender erhalten damit eine universelle Lösung, mit der sie sowohl Raster- wie auch Nestingtische bestücken können. Ist die Bearbeitung aufwendiger, wie beispielsweise bei der Bearbeitung der Werkstückkante oder von Kleinteilen, schaffen die neuen Baureihen Abhilfe, ohne dabei die Schonplatte, bestehend aus MDF, zu beeinträchtigen. Der als Zubehör erhältliche Schlauchanschluss ermöglicht den Einsatz an einer beliebigen Position auf dem Rastertisch, auch wenn sich keine Saugstelle unterhalb des Saugers befindet. Außerdem steigert er die Leistung bei besonders anspruchsvollen Anwendungen.

Werkzeugfreier Wechsel

Die Saugplatte fixiert Bauteile aller Art – von rauen oder strukturierten Oberflächen bis hin zu Massivholz. Sie lässt sich bei Verschleiß schnell und werkzeuglos tauschen. Ihre Membran schützt das Werkstück vor dem direkten Kontakt mit dem serienmäßig vorhandenen Tastventil und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Schmutz. Das optionale Abhebesystem bewahrt die Dichtkante der Saugplatte vor Beschädigungen und erleichtert es Anwendern, große Werkstücke zu be- und entladen.

Die anpassungsfähige Baureihe mit Arbeitshöhen von 25 bis 132 Millimetern eignet sich gleichermaßen für einfache 3-Achs- und komplexe 5-Achs-Bearbeitungen.

Alle gängigen Rastergeometrien lassen sich mit den optimierten Vakuum-Spannmitteln VCBL-R bestücken.

Das Universaltalent VCBL eignet sich gleichermaßen für Nesting- und Rastertisch-Anwendungen.

Von VCBL-R zu VCBL-N und umgekehrt: Die neue 2 in 1- Funktion der Schmalz Blocksauger.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

schmalz@schmalz.at

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.