Schmalz

Blocs de bridage par vide VCBL-R et VCBL-N : une solution deux en un

Qu'il s'agisse de nesting ou de tables quadrillées : Schmalz présente une solution 2 en 1 sophistiquée avec les nouveaux blocs de bridage vide VCBL-R et VCBL-N. La série fixe les pièces en toute sécurité sur les différentes tables et, grâce à ses nombreuses dimensions et hauteurs de bridage, dessert toutes les tâches dans le domaine du traitement du bois CNC.

Le nouveau bloc de bridage sous vide VCBL-N fixe le bois massif dans les applications exigeantes grâce à sa construction monobloc et au raccord vide supplémentaire sur les tables gigognes.

Les nouveaux blocs de bridage par vide VCBL-R et VCBL-N se distinguent par leur flexibilité en termes de hauteur et par des temps de réduction réduits. Schmalz mise sur une fonction 2 en 1 astucieuse dans la construction : le système de bridage unique peut être préparé d'un seul geste. L'insert d'emboîtement situé sur la face inférieure fixe les blocs de bridage par vide sur des tables d'emboîtement et des tables plates. Il peut être conservé en quelques secondes à l'aide du clip - ce qui signifie que la ventouse est également solide comme un roc sur toutes les géométries de grille standard de 30 et 40 millimètres.

Les applications disposent ainsi d'une solution universelle qui peut être conservée pour équiper aussi bien les tables quadrillées que les tables gigognes. Si le procédé est plus complexe, par exemple lors du traitement du bord de la pièce ou de petites pièces, la nouvelle série permet d'y remédier sans toucher à la plaque de protection en MDF. Le raccord de tuyaux livrable en tant qu'accessoire permet une utilisation à n'importe quelle position sur la table quadrillée, même s'il n'y a pas de point d'aspiration en dessous de la ventouse. Il augmente également la puissance pour les applications particulièrement exigeantes.

Changement sans outil

La ventouse fixe des composants de toutes sortes - des surfaces rugueuses ou texturées au bois massif. Elle peut être conservée rapidement et sans outil lorsqu'elle est usée. Sa membrane protège la pièce du contact direct avec la vanne palpeur, fournie de série, et empêche en même temps la pénétration de saletés. Le système de levage en option protège le bord d'étanchéité de la ventouse contre les dommages et facilite le chargement et le déchargement des pièces de grande taille.

La série adaptatrice, avec des hauteurs de travail de 25 à 132 millimètres, convient aussi bien à l'usinage simple à 3 axes qu'à l'usinage complexe à 5 axes.

Toutes les géométries de grille courantes peuvent être conservées avec le système de bridage sous vide optimisé VCBL-R.

Le modèle polyvalent VCBL convient aussi bien aux applications de tables gigognes qu'aux tables quadrillées.

De VCBL-R à VCBL-N et vice versa : la nouvelle fonction 2 en 1 des blocs de bridage par vide de Schmalz.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier