Schmalz

Blocchi di aspirazione VCBL-R e VCBL-N: una soluzione due in uno

Che si tratti di nesting o di piano grigliato: Schmalz presenta una soluzione sofisticata 2 in 1 con i nuovi blocchi di aspirazione VCBL-R e VCBL-N. La serie fissa in modo sicuro i pezzi sulle diverse tavole e, grazie alle numerose dimensioni e altezze di bloccaggio, consente di distaccare ogni compito nel processo CNC del legno.

Il nuovo blocco di aspirazione VCBL-N fissa il legno massiccio nelle applicazioni più complesse grazie al suo design in un unico pezzo e all'attacco del vuoto aggiuntivo sui tavoli a nido.

I nuovi blocchi di aspirazione VCBL-R e VCBL-N sono caratterizzati da flessibilità in altezza e tempi di equipaggiamento ridotti. Schmalz punta su un'intelligente funzione 2 in 1 nel design: l'innovativo sistema di bloccaggio può essere preparato con un solo movimento. L'inserto nesting sul lato inferiore fissa i blocchi di aspirazione a piani lisci e nesting. Può essere rimosso in pochi secondi utilizzando la clip: ciò significa che la ventosa è solida anche su tutte le geometrie di griglia standard da 30 e 40 millimetri.

Ciò offre alle applicazioni una soluzione universale che può essere utilizzata per equipaggiare sia piani grigliati che nesting. Se il processo è più complesso, come nel caso della lavorazione del bordo del pezzo o di pezzi piccoli, la nuova serie offre un rimedio senza intaccare la piastra protettiva in MDF. Il raccordo tubo flessibile disponibile come accessorio consente l'utilizzo in qualsiasi posizione del piano grigliato, anche se non c'è un punto di aspirazione sotto la ventosa. Inoltre, aumenta la prestazione per applicazioni particolarmente impegnative.

Cambio senza utensili

La piastra di aspirazione fissa componenti di ogni tipo, dalle superfici ruvide o strutturate al legno massiccio. In caso di usura, può essere sostituita rapidamente e senza utensili. La sua membrana protegge il pezzo dal contatto diretto con la valvola ad impulsi, fornita di serie, e allo stesso tempo impedisce l'ingresso di sporco. Il sistema di sollevamento opzionale protegge il bordo di tenuta della piastra di aspirazione da eventuali danni e facilita il carico e lo scarico di pezzi di grandi dimensioni.

La serie adattabile, con altezze di lavoro da 25 a 132 millimetri, è ugualmente adatta alla semplice lavorazione a 3 assi e a quella complessa a 5 assi.

Tutte le geometrie di griglia più comuni possono essere lattina con il sistema di bloccaggio a vuoto VCBL-R ottimizzato.

Il modello tuttofare VCBL è adatto anche per applicazioni di nesting e piani grigliati.

Da VCBL-R a VCBL-N e viceversa: la nuova funzione 2 in 1 dei blocchi di aspirazione Schmalz.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.