Schmalz

Blokzuigers VCBL-R en VCBL-N: een twee-in-één oplossing

Nest- of gristafel: Schmalz presenteert met de nieuwe blokzuigers VCBL-R en VCBL-N een doordachte 2-in-1 oplossing. De serie bevestigt werkstukken veilig op de verschillende tafels en lost dankzij de talrijke afmetingen en klemmingen elke taak in de CNC-bewerking van hout op.

De nieuwe VCBL-N blokzuiger bevestigt massief hout in veeleisende applicaties dankzij het ontwerp uit één stuk en de extra vacuümaansluiting op nesttafels.

De nieuwe blokzuigers VCBL-R en VCBL-N worden gekenmerkt door buigslapheid in hoogte en korte set-up tijden. Schmalz vertrouwt op een slimme 2-in-1 functie in het ontwerp: het innovatieve opspan materiaal kan met één enkele beweging worden voorbereid. Het nestingelement aan de onderkant bevestigt de blokzuigers aan nest- en vlakke tafels. Het kan in enkele seconden worden verwijderd met behulp van de clip - dit betekent dat de zuiger ook rotsvast staat op alle standaard 30 en 40 millimeter rastergeometrieën.

Dit biedt applicaties een universele oplossing waarmee zowel gristafels als nesttafels uitgerust kunnen worden. Als het proces complexer is, zoals bij het bewerken van de rand van het werkstuk of kleine onderdelen, biedt de nieuwe serie een oplossing zonder de MDF-beschermplaat aan te tasten. De slangkoppeling leverbaar als accessoires maakt gebruik op elke positie op de gristafel mogelijk, zelfs als er geen zuigplaats onder de zuiger is. Het verhoogt ook het vermogen voor bijzonder veeleisende applicaties.

Wisselen zonder gereedschap

De zuigplaat bevestigt componenten van alle soorten - van ruwe of gestructureerde oppervlakken tot massief hout. Hij kan snel en zonder gereedschap worden vervangen als hij versleten is. Het membraan beschermt het werkstuk tegen direct contact met het standaard meegeleverde tastventiel en voorkomt tegelijkertijd het binnendringen van vuil. Het optionele tilsysteem beschermt de afdichtrand van de zuigplaat tegen beschadiging en maakt het voor gebruikers gemakkelijker om grote werkstukken te laden en te lossen.

De aanpasbare serie met werkhoogtes van 25 tot 132 millimeter is even geschikt voor eenvoudige 3-assige als complexe 5-assige bewerkingen.

Alle gangbare rastergeometrieën kunnen worden uitgerust met het geoptimaliseerde VCBL-R opspan materiaal.

De alleskunner VCBL is even geschikt voor toepassingen met nesten en gristafels.

Van VCBL-R naar VCBL-N en omgekeerd: de nieuwe 2-in-1 functie van de Schmalz blokzuigers.

Perscontact

Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.