Schmalz

VCBL-R 및 VCBL-N 진공 블록: 투인원 솔루션

네스팅 또는 그리드 테이블: 슈말츠는 새로운 진공 블록 VCBL-R 및 VCBL-N으로 정교한 2-in-1 솔루션을 선보입니다. 이 시리즈는 다양한 테이블에 공작물을 안전하게 고정하며, 다양한 치수와 클램핑 높이 덕분에 CNC 목재 가공의 모든 작업을 자유롭게 해줍니다.

새로운 VCBL-N 진공 블록은 일체형 디자인과 네스팅 테이블의 추가 진공 연결 덕분에 까다로운 작업 환경에서 단단한 목재를 고정합니다.

새로운 VCBL-R 및 VCBL-N 진공 블록은 높이가 유연하고 설치 시간이 짧은 것이 특징입니다. 슈말츠는 이 혁신적인 클램핑 장비를 한 번의 움직임으로 준비할 수 있는 2-in-1 기능을 설계에 적용했습니다. 밑면의 네스팅 인서트는 진공 블록을 네스팅 및 평평한 테이블에 고정합니다. 클립을 사용하여 몇 초 만에 제거할 수 있으므로 흡입 컵은 모든 표준 30밀리미터 및 40밀리미터 그리드 형상에서도 견고하게 고정됩니다.

그리드 테이블과 네스팅 테이블을 모두 장착할 수 있는 범용 솔루션을 제공합니다. 공작물의 가장자리나 작은 부품을 가공할 때와 같이 가공이 더 복잡한 경우, 새로운 시리즈는 MDF 보호판에 영향을 주지 않고 해결책을 제공합니다. 액세서리로 제공되는 호스 연결부를 사용하면 흡입 컵 아래에 흡입 지점이 없더라도 그리드 테이블의 어느 위치에서나 사용할 수 있습니다. 또한 특히 까다로운 작업을 위해 파워를 높여줍니다.

도구 없이 변경

흡입판은 거칠거나 질감이 있는 표면부터 단단한 목재까지 모든 종류의 부품을 고정합니다. 마모된 경우 도구 없이 빠르게 교체할 수 있습니다. 멤브레인은 표준으로 제공되는 터치 밸브와 직접 접촉하지 않도록 작업물을 보호하는 동시에 먼지의 유입을 방지합니다. 옵션으로 제공되는 리프팅 시스템은 흡입 플레이트의 밀봉 가장자리가 손상되지 않도록 보호하고 사용자가 대형 공작물을 쉽게 적재 및 하역할 수 있도록 도와줍니다.

작업 높이가 25~132밀리미터인 적응형 시리즈는 간단한 3축 및 복잡한 5축 가공에 똑같이 적합합니다.

모든 일반적인 그리드 형상에 최적화된 VCBL-R 진공 클램핑 장비를 장착할 수 있습니다.

다재다능한 VCBL은 중첩 및 그리드 테이블 애플리케이션에도 똑같이 적합합니다.

VCBL-R에서 VCBL-N으로, 또는 그 반대로: 슈말츠 진공 블록의 새로운 2-in-1 기능.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.