Schmalz

VCBL-R y VCBL-N ventosas de bloque: una solución dos en uno

Ya sea nesting o mesa con cuadrícula: Schmalz presenta una sofisticada solución 2 en 1 con las nuevas ventosas de bloque VCBL-R y VCBL-N. La serie fija piezas de forma segura en las diferentes mesas y, gracias a sus numerosas dimensiones y alturas de fijación, suelta todas las tareas en el mecanizado CNC de la madera.

La nueva ventosa de bloque VCBL-N fija la madera maciza en aplicaciones exigentes gracias a su diseño de una sola pieza y a la conexión de vacío adicional en mesas nido.

Las nuevas ventosas de bloque VCBL-R y VCBL-N se caracterizan por la flexibilidad de altura y los breves tiempos de equipamiento. Schmalz apuesta por una inteligente función 2 en 1 en el diseño: el innovador sistema de fijación puede prepararse con un solo movimiento. El inserto nesting en la parte inferior fija las ventosas de bloque a mesas nido y planas. Se puede retirar en cuestión de segundos con el clip: de este modo, la ventosa también es sólida como una roca en todas las geometrías de rejilla estándar de 30 y 40 milímetros.

Esto proporciona a las aplicaciones una solución universal que puede utilizarse para equipar tanto mesas de rejilla como nesting. Si el proceso es más complejo, como cuando se procesa el borde de la pieza o piezas pequeñas, la nueva serie ofrece una solución sin afectar a la placa protectora de MDF. La conexión de tubos flexibles disponible como accesorio permite el uso en cualquier posición de la mesa con cuadrícula, incluso si no hay ningún punto de succión debajo de la ventosa. Además, aumenta la potencia para aplicaciones especialmente exigentes.

Cambio sin herramientas

La placa de ventosa fija componentes de todo tipo, desde superficies rugosas o con textura hasta madera maciza. Se puede sustituir rápidamente y sin herramientas cuando se desgasta. Su membrana protege la pieza del contacto directo con la válvula palpadora, que viene de serie, y al mismo tiempo evita la entrada de suciedad. El sistema de elevación opcional protege de daños el canto sellador de la placa de ventosa y facilita la carga y descarga de piezas grandes.

La serie adaptable con alturas de trabajo de 25 a 132 milímetros es igualmente adecuada para el mecanizado sencillo en 3 ejes y el mecanizado complejo en 5 ejes.

Todas las geometrías de rejilla habituales pueden montarse con el sistema de fijación por vacío optimizado VCBL-R.

La polivalente VCBL es igualmente adecuada para aplicaciones de nesting y de mesa con cuadrícula.

De VCBL-R a VCBL-N y viceversa: la nueva función 2 en 1 de las ventosas de bloque de Schmalz.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta