Schmalz

VCBL-R ve VCBL-N vakum blokları: ikisi bir arada çözüm

İster yerleştirme ister ızgara masası olsun: Schmalz, yeni VCBL-R ve VCBL-N vakum blokları ile sofistike bir 2'si 1 arada çözüm sunuyor. Seri, iş parçalarını farklı masalara güvenli bir şekilde sabitler ve çok sayıda boyut ve bağlama yüksekliği sayesinde CNC ahşap işlemedeki her görevi yerine getirir.

Yeni VCBL-N vakum bloğu, tek parça tasarımı ve yerleştirme masalarındaki ek vakum bağlantısı sayesinde zorlu uygulamalarda masif ahşabı sabitler.

Yeni VCBL-R ve VCBL-N vakum blokları, yükseklik esnekliği ve kısa kurulum süreleri ile karakterize edilir. Schmalz, tasarımda akıllı bir 2'si 1 arada fonksiyonuna güveniyor: yenilikçi sıkıştırma ekipmanı tek bir hareketle hazırlanabilir. Alt taraftaki yerleştirme parçası, vakum bloklarını yerleştirme ve düz masalara sabitler. Klips kullanılarak saniyeler içinde çıkarılabilir - bu, vantuzun tüm standart 30 ve 40 milimetre ızgara geometrilerinde de kaya gibi sağlam olduğu anlamına gelir.

Bu, uygulamalara hem ızgara hem de yerleştirme masalarını donatmak için kullanılabilecek evrensel bir çözüm sağlar. İş parçasının kenarının veya küçük parçaların işlenmesi gibi işlemlerin daha karmaşık olduğu durumlarda, yeni seri MDF koruyucu plakayı etkilemeden bir çözüm sunar. Aksesuar olarak sunulan hortum bağlantısı, vantuzun altında bir emiş noktası olmasa bile ızgara tabla üzerinde herhangi bir konumda kullanıma olanak sağlar. Ayrıca özellikle zorlu uygulamalar için gücü arttırır.

Aletsiz değişim

Emme plakası, pürüzlü veya dokulu yüzeylerden masif ahşaba kadar her türlü bileşeni sabitler. Aşındığında hızlı bir şekilde ve alet kullanmadan değiştirilebilir. Membranı, iş parçasını standart olarak gelen dokunmatik valf ile doğrudan temastan korur ve aynı zamanda kir girişini önler. Opsiyonel kaldırma sistemi, emiş plakasının sızdırmazlık kenarını hasara karşı korur ve kullanıcıların büyük iş parçalarını yüklemesini ve boşaltmasını kolaylaştırır.

Çalışma yükseklikleri 25 ila 132 milimetre arasında değişen uyarlanabilir seri, basit 3 eksenli ve karmaşık 5 eksenli işleme için eşit derecede uygundur.

Tüm yaygın ızgara geometrileri, optimize edilmiş VCBL-R vakumlu sıkıştırma ekipmanıyla donatılabilir.

Çok yönlü VCBL, yerleştirme ve ızgara masa uygulamaları için eşit derecede uygundur.

VCBL-R'den VCBL-N'ye ve tam tersi: Schmalz vakum bloklarının yeni 2'si 1 arada işlevi.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.