Schmalz

Bloki podciśnieniowe VCBL-R i VCBL-N: rozwiązanie dwa w jednym

Niezależnie od tego, czy jest to stół do zagnieżdżania, czy stół siatkowy: Firma Schmalz prezentuje zaawansowane rozwiązanie 2 w 1 z nowymi blokami podciśnieniowymi VCBL-R i VCBL-N. Seria ta w bezpieczny sposób mocuje przedmioty obrabiany na różnych stołach, a dzięki wielu wymiarom i wysokościom zaciskania umożliwia wydanie każdego zadania w procesie obróbki drewna CNC.

Nowy blok podciśnieniowy VCBL-N mocuje lite drewno w wymagających aplikacjach dzięki jednoczęściowemu projektowi i dodatkowemu złączu podciśnienia na stołach do nestingu.

Nowe bloki podciśnieniowe VCBL-R i VCBL-N charakteryzują się elastyczną wysokością i krótkim czasem konfiguracji. Firma Schmalz postawiła w swoim projekcie na sprytną funkcję 2 w 1: innowacyjny sprzęt do mocowania można przygotować jednym ruchem. Wkładka gniazdowa na spodzie mocuje bloki podciśnieniowe do gniazd i płaskich stołów. Można ją usunąć w ciągu kilku sekund za pomocą klipsa - oznacza to, że przyssawka jest również stabilna na wszystkich standardowych geometriach siatki 30 i 40 milimetrów.

Zapewnia to aplikacjom uniwersalne rozwiązanie, w które można wyposażyć zarówno stoły siatkowe, jak i stoły do nestingu. Jeśli proces obróbki jest bardziej złożony, np. w przypadku obróbki krawędzi przedmiotu obrabiany lub małych części, nowa seria zapewnia rozwiązanie bez naruszania płyty ochronnej MDF. Połączenie z wężem dostępne jako akcesorium umożliwia użycie w dowolnej pozycji na stole siatkowym, nawet jeśli pod przyssawką nie ma punktu ssania. Zwiększa ono również moc w przypadku szczególnie wymagających aplikacji.

Wymiana bez użycia narzędzi

Płyta ssąca umożliwia załącznik części składowych wszelkiego rodzaju - od chropowatych lub teksturowanych powierzchni do litego drewna. W przypadku zużycia można ją szybko wymienić bez użycia narzędzi. Jej membrana chroni przedmiot obrabiany przed bezpośrednim kontaktem z zaworem dotykowym, który dostarczany jest w standardzie, a jednocześnie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń. Opcjonalnie dostępny system podnoszenia chroni krawędź uszczelniającą płyty uszczelniającej przed uszkodzeniem i ułatwia użytkownikom załadunek i rozładunek dużych przedmiotów obrabiany.

Adaptacja serii o wysokości roboczej od 25 do 132 milimetrów jest równie odpowiednia do prostej obróbki 3-osiowej, jak i złożonej obróbki 5-osiowej.

Wszystkie popularne geometrie siatek mogą być wyposażone w zoptymalizowany sprzęt do mocowania podciśnienia VCBL-R.

Wszechstronny VCBL jest równie odpowiedni do aplikacji typu nesting i grid table.

Od VCBL-R do VCBL-N i odwrotnie: Nowa funkcja 2 w 1 bloków podciśnieniowych Schmalz.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.