Greifen lassen statt greifen müssen
Schnell angesaugt, sicher bewegt: Der Saugheber Gripster max verkürzt Taktzeiten und erleichtert das Greifen.
Mit dem neuen Saugheber Gripster max erweitert Schmalz sein Portfolio um ein Handgerät für das sichere und ergonomische Heben und Positionieren unterschiedlicher Werkstücke aus Glas, Holz, Metall, Gipskarton sowie Keramik- und Steinfliesen. Eine akkubetriebene Pumpe sorgt für den notwendigen Unterdruck. Dadurch arbeitet der Saugheber Gripster max unabhängig von externer Druckluft oder stationären Systemen.
Der zentrale Vorteil liegt in der Geschwindigkeit. Der Saugheber Gripster max saugt Bauteile bis zu viermal schneller an als vergleichbare Geräte. Anwender verkürzen dadurch nicht nur Taktzeiten. Eine Person genügt, um auch große, sperrige Komponenten zu bewegen. Das steigert die Effizienz und Wartezeiten entfallen.
Ergonomie und Sicherheit im Fokus
Dank des ergonomisch geformten Griffs bewegen Beschäftigte selbst unhandliche Bauteile. Auch Werkstücke im Verbund können sie anheben, ohne dass sie in Fugen greifen oder Spezialwerkzeuge einsetzen müssen. Das schont das Material und reduziert Bruch. Als handgeführtes Power-Tool bringt der Saugheber Gripster max Vakuumtechnik dorthin, wo Flexibilität, Tempo und Sicherheit zählen. Er ergänzt stationäre Systeme wie das Vakuum-Hebegerät VacuMaster, der für schwerere Lasten und industrielle Gesamtsysteme ausgelegt ist.
Ein Taster, klare Signale, sichere Prozesse
Die Ein-Taster-Steuerung vereinfacht die Bedienung, beschleunigt das Ablegen von Werkstücken und reduziert Fehler. Visuelle und akustische Warnsignale informieren über den Systemstatus und erhöhen die Prozesssicherheit. Auf dem Display zeigt die integrierte Saugplattenerkennung nicht nur den Unterdruck, sondern auch die theoretische Traglast in Kilogramm. Eine leicht durchführbare Systemprüfung erkennt mögliche Fehlerquellen, unterstützt eine schnelle Reparatur und reduziert Stillstandszeiten.
Basic, Eco, Fast: Unterdruck nach Bedarf
Drei Programme passen das Gerät an die Aufgaben an: Im Basic-Modus regelt das System auf einem höheren Vakuum und erreicht dadurch eine Haltekraft von bis zu 120 Kilogramm horizontal und 60 Kilogramm vertikal. Im Eco-Betrieb arbeitet der Saugheber Gripster max bei einem knapp halb so hohen relativen Unterdruck, evakuiert in unter zwei Sekunden und spart Energie. Der Fast-Modus ermöglicht ein Ansaugen allein durch Andrücken an das Werkstück. Ein Ablegen ist durch Doppelklick auf die Start-Stopp-Taste möglich.
Flexibel dank Schnellwechsel und Akku-Allianz
Das werkzeuglose Schnellwechselsystem erlaubt den Austausch von Saugplatten und Zubehör mit wenigen Handgriffen. Anwender passen den Saugheber Gripster max dadurch unkompliziert an unterschiedlichste Anwendungsfälle an. Der Saugheber arbeitet kabellos mit einem Akku aus der CAS-Allianz (Cordless Alliance System). Deswegen können Nutzer vorhandene 18 Volt-CAS-Akkus einsetzen. Das spart Investitionskosten, vereinfacht das Energiemanagement und stärkt die Nachhaltigkeit. Mehrere Saugheber Gripster max lassen sich über Kabel koppeln und zentral steuern, um größere Formate komfortabel zu bewegen.
Mit dem Saugheber Gripster max unterstreicht Schmalz seinen Anspruch, ergonomische Handhabungsgeräte für jeden Anwendungsfall zu liefern. Schließlich ist Ergonomie nicht nur ein Gesundheits-Aspekt, sondern leistet auch einen wesentlichen Beitrag zur Produktivität. Neben Schlauchhebern, Seil-Balancern und Exoskeletten gelingt dies bei Schmalz ab sofort auch mit dem jüngsten und kleinsten Neuzugang im Portfolio, dem Saugheber Gripster max.
Disclaimer
Der Saugheber Gripster max (einschließlich seiner Zubehör- und Ersatzteile) wird außerhalb von Europa nicht angeboten, vermarktet oder zum Verkauf bereitgestellt, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder China. Die Informationen auf dieser Webseite (sowie in allen damit verbundenen Werbematerialien oder Unterlagen) dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf des Saughebers Gripster max (einschließlich seiner Zubehör- und Ersatzteile) außerhalb von Europa dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder China. Der Saugheber Gripster max (einschließlich seiner Zubehör- und Ersatzteile) darf weder in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) noch in China verwendet werden.
Der Saugheber Gripster max zeigt Traglast und Systemstatus direkt im Display.
Selbst unhandliche Werkstücke lassen sich mit dem Saugheber Gripster max einfach und prozesssicher bewegen.
Das Verlegen von Fliesen im Innenraum wird mit dem Saugheber Gripster max vereinfacht.
Pressekontakt
Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.