Schmalz

Lasciare che si afferri piuttosto che doverlo fare

Sollevamento mobile senza cavi o aria compressa: Con il nuovo sollevatore Gripster max, Schmalz lancia sul mercato il primo sollevatore a batteria. Questa prestazione portatile accelera di quattro volte la potenza di aspirazione, visualizza la capacità teorica di sollevamento in chilogrammi, aumenta la sicurezza del processo grazie a chiari segnali di avvertimento e rende i pezzi ingombranti letteralmente a portata di mano.

Aspirazione rapida, spostamento sicuro: Il sollevatore di aspirazione Gripster max riduce i tempi ciclo e facilita la presa.

Con il nuovo sollevatore Gripster max, Schmalz amplia la sua gamma con un dispositivo portatile per il sollevamento e il posizionamento sicuro ed ergonomico di vari pezzi in vetro, legno, metallo, cartongesso e piastrelle in ceramica e pietra. Una pompa alimentata a batteria fornisce il vuoto necessario. Ciò consente al sollevatore Gripster max di funzionare indipendentemente da sistemi esterni ad aria compressa o fissi.

Il vantaggio principale è la velocità. Il sollevatore Gripster max aspira i componenti fino a quattro volte più velocemente rispetto a dispositivi simili. Questo non solo permette agli utenti di ridurre i tempi ciclo. È sufficiente una sola persona per spostare anche componenti grandi e ingombranti. Ciò aumenta il rendimento ed elimina i tempi di attesa.

Attenzione all'ergonomia e alla sicurezza

Grazie alla forma ergonomica della manipolazione, i dipendenti sono in grado di spostare anche i componenti più ingombranti. Possono anche sollevare pezzi all'interno di assemblaggi senza dover infilare la mani in incastri o utilizzare utensili speciali. In questo modo si protegge il materiale e si riducono le rotture. In quanto utensile portatile , il sollevatore a vuoto Gripster max porta la tecnologia del vuoto dove flessibilità, velocità e sicurezza sono importanti. Supplisce a sistemi fissi come il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster, progettato per carichi più pesanti e sistemi industriali completi. 

Un solo pulsante, segnali chiari, processi sicuri

Il controllo con un solo pulsante semplifica il funzionamento, velocizza il posizionamento dei pezzi e riduce gli errori. Segnali di avvertimento visivi e acustici forniscono informazioni sullo stato del sistema e aumentano l'affidabilità del processo. Sul display, il rilevamento della piastra di aspirazione integrato mostra non solo il livello di vuoto, ma anche la capacità di carico teorica in chilogrammi. Un controllo del sistema di facile esecuzione identifica le potenziali fonti di errore, facilita le riparazioni rapide e riduce i tempi di fermo.

Basic, Eco, Fast: Vuoto secondo necessità

Tre programmi adattano il dispositivo al compito da svolgere: In modalità Basic, il sistema opera con un vuoto elevato, eseguendo una forza di presa fino a 120 kg in orizzontale e 60 kg in verticale. In modalità Eco, il sollevatore a vuoto Gripster max opera con un vuoto relativo di poco inferiore alla metà, evacua in meno di due secondi e risparmia energia. La modalità Fast consente di aspirare semplicemente premendo contro il pezzo. Il distacco è possibile facendo doppio clic sul pulsante di avvio e arresto.

Flessibilità grazie al Quick-Change e all'alleanza con la batteria

Il sistema di sostituzione rapida senza utensili consente di sostituire le piastre di aspirazione e gli accessori in pochi semplici passaggi. In questo modo gli utenti possono facilmente adattare il sollevatore di aspirazione Gripster max a un'ampia varietà di casi d'uso. Il sollevatore a ventosa funziona senza fili, utilizzando una batteria del sistema CAS Alliance (Cordless Alliance System). Ciò consente agli utenti di utilizzare le batterie CAS da 18 volt esistenti. Ciò consente di risparmiare sui costi di investimento, semplificare la gestione dell'energia e promuovere la sostenibilità. Più sollevatori ad aspirazione Gripster max possono essere collegati tramite cavi di connessione e controllati a livello centrale per spostare comodamente le misure più grandi.

Con il sollevatore ad aspirazione Gripster max, Schmalz sottolinea il suo impegno a fornire dispositivi di manipolazione dal design ergonomico per ogni caso d'uso. L'ergonomia, infatti, non è solo un fattore di salute, ma contribuisce in modo significativo alla produttività. Oltre ai sollevatori di tubi, ai bilanciatori di funi e agli esoscheletri, Schmalz esegue questo obiettivo con l'ultima e più piccola aggiunta al suo portafoglio, il sollevatore a ventosa Gripster max.

Avviso legale

Il sollevatore a ventosa Gripster max (compresi i relativi accessori e pezzi di ricambio) non è offerto, commercializzato né disponibile per la vendita al di fuori dell’Europa, in particolare negli Stati Uniti o in Cina. Le informazioni contenute in questo sito web (e in qualsiasi materiale pubblicitario o documentazione correlata) sono fornite esclusivamente a scopo informativo generale e non costituiscono un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto del sollevatore a ventosa Gripster max (compresi i relativi accessori e pezzi di ricambio) al di fuori dell'Europa, in particolare negli Stati Uniti o in Cina. Il sollevatore a ventosa Gripster max (compresi i relativi accessori e pezzi di ricambio) non può essere utilizzato negli Stati Uniti o in Cina.

Il sollevatore a ventosa Gripster max visualizza la capacità di carico e lo stato del sistema direttamente sullo schermo.

Anche i pezzi più ingombranti possono essere spostati in modo facile e sicuro con il sollevatore ad aspirazione Gripster max.

La posa di piastrelle in ambienti interni è più facile con il sollevatore a ventosa Gripster max.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

schmalz@schmalz.ch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.