Schmalz

Laat het grijpen in plaats van te moeten grijpen

Mobiel tillen zonder kabels of perslucht: Met de nieuwe zuigheffer Gripster max brengt Schmalz de eerste op batterijen werkende zuigheffer op de markt. Dit draagbare gereedschap versnelt het zuigen met een factor vier, geeft het theoretische zuigvermogen in kilogram weer, verhoogt de betrouwbaarheid van het proces door duidelijke waarschuwingssignalen en maakt onhandelbare werkstukken letterlijk binnen handbereik.

Snel afgezogen, veilig verplaatst: De Gripster max zuigheffer verkort de werkfrequentie en vergemakkelijkt het grijpen.

Met de nieuwe Gripster max breidt Schmalz zijn portfolio uit met een handapparaat voor veilig en ergonomisch correct tillen en positioneren van verschillende werkstukken van glas, hout, metaal, gipsplaten en keramische en stenen tegels. Een vacuümpomp op batterijen zorgt voor het nodige vacuüm. Hierdoor kan de Gripster max onafhankelijk van externe perslucht- of stationaire systemen werken.

Het belangrijkste voordeel ligt in de snelheid. De Gripster max zuigt componenten tot vier keer sneller op dan vergelijkbare apparaten. Hierdoor kunnen gebruikers niet alleen de werkfrequentie verminderen. Eén persoon is voldoende om zelfs grote, volumineuze componenten te verplaatsen. Dit verhoogt het rendement en elimineert wachttijden.

Focus op ergonomie en veiligheid

Dankzij de ergonomisch gevormde handgreep kunnen werknemers zelfs logge componenten verplaatsen. Ze kunnen ook werkstukken in assemblages tillen zonder in scharnieren te hoeven reiken of speciaal gereedschap te gebruiken. Dit beschermt het materiaal en vermindert breuk. Als handbediend vacuüm gereedschap brengt de Gripster max vacuümheffer vacuümtechniek op plaatsen waar flexibiliteit, snelheid en veiligheid van belang zijn. Het is een aanvulling op stationaire systemen zoals het vacuüm heftoestel Vacumaster, dat is ontworpen voor zwaardere lasten en complete industriële systemen.

Eén knop, duidelijke signalen, veilige processen

De eenknopsbediening vereenvoudigt de sturing, versnelt het plaatsen van werkstukken en vermindert fouten. Visuele en akoestische waarschuwingssignalen geven informatie over de status van het grijpersysteem en verhogen de betrouwbaarheid van het proces. Op het display toont de geïntegreerde vacuüm zuigplaatdetectie niet alleen het vacuümniveau, maar ook het theoretische zuigvermogen in kilogrammen. Een eenvoudig uit te voeren controle van de grijpersystemen identificeert mogelijke foutbronnen, vergemakkelijkt snelle reparaties en vermindert stilstand.

Basis, Eco, Snel: Vacuüm wanneer nodig

Drie programma's passen het apparaat aan de taak aan: In de basismodus werkt het systeem met een hoger vacuüm, waarbij een houdkracht tot 120 kilogram horizontaal en 60 kilogram verticaal wordt uitgevoerd. In de Eco-modus werkt de Gripster max zuigheffer met een relatief vacuüm van iets minder dan de helft van dat niveau, evacueert hij in minder dan twee seconden en bespaart hij energie. In de snelle modus kan er worden gezogen door gewoon tegen het werkstuk te drukken. Lossen is mogelijk door te dubbelklikken op de start-stopknop.

Flexibel dankzij snelwissel en batterijcombinatie

Dankzij het snelwisselsysteem zonder gereedschap kunnen zuigplaten en accessoires in een paar eenvoudige stappen worden verwisseld. Dit maakt het voor gebruikers gemakkelijk om de Gripster max zuigheffer aan te passen aan de meest uiteenlopende toepassingen. De zuigheffer werkt snoerloos met een batterij van de CAS Alliance (Cordless Alliance System). Hierdoor kunnen gebruikers bestaande 18-volt CAS-batterijen gebruiken. Dit bespaart op investeringskosten, vereenvoudigt het energiebeheer en bevordert duurzaamheid. Meerdere Gripster max zuigheffers kunnen via kabels worden aangesloten en centraal worden aangestuurd om gemakkelijk grotere maten te verplaatsen.

Met de Gripster max onderstreept Schmalz zijn streven naar ergonomisch ontworpen apparaten voor elke toepassing. Ergonomie is immers niet alleen belangrijk voor de gezondheid, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan de productiviteit. Naast slangheffers, touwbalancers en exoskeletten voert Schmalz dit nu ook uit met de nieuwste en kleinste toevoeging aan het portfolio, de Gripster max.

Disclaimer

De vacuümheffer Gripster max (inclusief toebehoren en vervangingsonderdelen) wordt niet aangeboden, op de markt gebracht of te koop aangeboden buiten Europa, en met name niet in de Verenigde Staten of China. De informatie op deze website (en in alle bijbehorende reclamematerialen of documentatie) wordt uitsluitend verstrekt ter algemene informatie en vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de Vacuümheffer Gripster max (inclusief accessoires en vervangingsonderdelen) buiten Europa, en met name niet in de Verenigde Staten of China. De vacuümheffer Gripster max (inclusief accessoires en vervangingsonderdelen) mag niet worden gebruikt in de Verenigde Staten of China.

De zuigheffer Gripster max geeft het zuigvermogen en de status van het systeem direct weer op het scherm.

Zelfs onhandelbare werkstukken kunnen gemakkelijk en veilig worden verplaatst met de Gripster max. zuigheffer.

Het leggen van tegels binnenshuis wordt gemakkelijker met de Gripster max zuignap.

Perscontact

Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.