Schmalz

Kavramak Zorunda Kalmak Yerine Bırakın Kavrasın

Kablo veya basınçlı hava olmadan mobil kaldırma: Schmalz, yeni emişli kaldırıcı Gripster max ile piyasadaki ilk akülü vakumlu kaldırıcıyı piyasaya sürüyor. Bu el tipi elektrikli alet, emişi dört kat hızlandırır, teorik kaldırma kapasitesini kilogram cinsinden gösterir, net uyarı sinyalleri sayesinde işlem güvenilirliğini artırır ve hantal iş parçalarını kelimenin tam anlamıyla erişilebilir hale getirir.

Hızlı emiş, güvenli hareket: Vakumlu kaldırıcı Gripster max, devir sürelerini kısaltır ve kavramayı kolaylaştırır.

Yeni emişli kaldırıcı Gripster max ile Schmalz, cam, ahşap, metal, alçıpan, seramik ve taş karolardan yapılmış çeşitli iş parçalarının güvenli ve ergonomik olarak doğru bir şekilde kaldırılması ve konumlandırılması için portföyünü el tipi bir cihazla genişletiyor. Pille çalışan bir pompa gerekli vakumu sağlar. Bu, emişli kaldırıcı Gripster max'in dış basınçlı hava veya sabit sistemlerden bağımsız olarak operasyonunu sağlar.

En önemli avantajı hızdır. Emme kaldırıcı Gripster max, komponentleri benzer cihazlardan dört kata kadar daha hızlı vakumlar. Bu, kullanıcıların yalnızca devir sürelerini kısaltmasını sağlamakla kalmaz. Büyük, hacimli komponentleri bile taşımak için tek bir kişi yeterlidir. Bu da verimliliği artırır ve bekleme sürelerini ortadan kaldırır.

Ergonomi ve güvenliğe odaklanın

Ergonomik olarak şekillendirilmiş tutamak sayesinde, çalışanlar hantal komponentleri bile taşıyabilme imkanı bulurlar. Ayrıca montajlardaki iş parçalarını bağlantı yerlerine ulaşmak veya özel aletler kullanmak zorunda kalmadan kaldırabilirler. Bu, malzemeyi korur ve kırılmayı azaltır. Elde taşınan bir elektrikli alet olan emişli kaldırıcı Gripster max, vakum teknolojisini esneklik, hız ve güvenliğin önemli olduğu yerlere getirir. Daha ağır yükler ve komple endüstriyel sistemler için tasarlanmış vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster gibi sabit sistemleri tamamlar.

Tek düğme, net sinyaller, güvenli işlemler

Tek düğmeli kontrol operasyonu basitleştirir, iş parçalarının yerleştirilmesini hızlandırır ve hataları azaltır. Görsel ve duyulabilir uyarı sinyalleri sistem durumu hakkında bilgi verir ve işlem güvenilirliğini artırır. Ekranda, entegre vantuz plakası algılama özelliği sadece vakum seviyesini değil, aynı zamanda kilogram cinsinden teorik yük kapasitesini de gösterir. Gerçekleştirmesi kolay bir sistem kontrolü, potansiyel hata kaynaklarını tanımlar, hızlı onarımları kolaylaştırır ve arıza süresini azaltır.

Temel, Eko, Hızlı: Gerektiği gibi vakumlayın

Üç program, cihazı eldeki göreve uyarır: Temel modda, sistem daha yüksek bir vakumda çalışarak yatay olarak 120 kilograma ve dikey olarak 60 kilograma kadar bir tutma kuvveti elde eder. Eco modunda, emiş kaldırıcı Gripster max, bu seviyenin yarısından biraz daha az bir bağıl vakumda operasyon yapar, iki saniyeden kısa sürede tahliye eder ve enerji tasarrufu sağlar. Hızlı mod, sadece iş parçasına bastırarak emmeyi sağlar. Start-stop düğmesine çift tıklayarak serbest bırakmak mümkündür.

Hızlı değişim ve akü ittifakı sayesinde esnek

Aletsiz hızlı değiştirme sistemi, vantuz plakalarının ve aksesuarların sadece birkaç basit adımda değiştirilmesine olanak tanır. Bu, kullanıcıların Gripster max emiş kaldırıcıyı çok çeşitli kullanım durumlarına adapte etmesini kolaylaştırır. Emiş kaldırıcı, CAS Alliance (Cordless Alliance System) aküsü kullanılarak kablosuz olarak çalışır. Bu sayede kullanıcılar mevcut 18 voltluk CAS akülerini kullanabilir. Bu sayede yatırım maliyetlerinden tasarruf edilir, enerji yönetimi basitleştirilir ve sürdürülebilirlik desteklenir. Birden fazla emişli kaldırıcı Gripster max, kablolarla bağlanabilmek ve daha büyük boyutları rahatça taşımak için merkezi olarak kontrol edebilmek mümkündür.

Emme kaldırıcı Gripster max ile Schmalz, her kullanım durumu için ergonomik olarak dizayn edilmiş taşıma cihazları sağlama konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Sonuçta, ergonomi sadece sağlıkla ilgili bir konu değil, aynı zamanda üretkenliğe de önemli bir katkı sağlıyor. Hortumlu kaldırıcılar, rope balansör ve exoskeletonlara ek olarak, Schmalz şimdi portföyüne en son ve en küçük ekleme olan emme kaldırıcı Gripster max ile bunu başarmaktadır.

Yasal Uyarı

Vakumlu kaldırıcı Gripster max (aksesuarları ve yedek parçaları dahil), Avrupa dışında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri veya Çin'de sunulmamakta, pazarlanmamakta veya satışa sunulmamaktadır. Bu web sitesinde (ve ilgili tüm reklam malzemelerinde veya dokümantasyonda) yer alan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve Avrupa dışında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri veya Çin'de vakumlu kaldırıcı Gripster max'ın (aksesuarları ve yedek parçaları dahil) satışına yönelik bir teklif veya satın alma teklifine yönelik bir çağrı niteliği taşımaz. Vakumlu kaldırıcı Gripster max (aksesuarları ve yedek parçaları dahil), Amerika Birleşik Devletleri veya Çin'de kullanılamaz.

Vakumlu kaldırıcı Gripster max, yük kapasitesini ve sistem durumunu doğrudan ekranda gösterir.

Hantal iş parçaları bile emişli kaldırıcı Gripster max ile kolayca ve güvenli bir şekilde taşınabilir.

Gripster max emici kaldırıcı ile iç mekanlarda fayans döşemek artık daha kolay.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.